Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Xylem risolve il problema delle vibrazioni nel pompaggio delle acque reflue

Xylem risolve il problema delle vibrazioni nel pompaggio delle acque reflue

Gli abitanti attorno alla stazione di pompaggio delle acque reflue di Hardenberg, nei Paesi Bassi, si lamentavano delle vibrazioni provenienti dalla stazione, causate da una pompa datata. Xylem è stata chiamata per risolvere il problema. Xylem ha trovato una nuova soluzione di pompaggio e un modo per utilizzare le tubature esistenti, anche se inizialmente non erano adatte per la nuova pompa Flygt. L'adattatore per tubature utilizzato dagli ingegneri di Xylem ha ridotto i costi e il tempo necessario per completare il lavoro.

Il Comune di Hardenberg collabora con Xylem dal 2016. Xylem esegue manutenzioni nelle stazioni di pompaggio all'interno del Comune e funge da consulente e collaboratore nei tavoli di discussione. Hardenberg è sempre alla ricerca di nuove soluzioni che contribuiscano a innalzare l'efficienza, ridurre i costi di manutenzione e a soddisfare i cittadini.

“Come ente comunale, teniamo a fornire ai nostri cittadini alti standard di servizio e in modo sostenibile”, ha dichiarato Herman Weekamp, Responsabile della rete fognaria comunale. “Per questa ragione, collaboriamo con Xylem per rendere più efficienti le stazioni di pompaggio e le cisterne di decantazione, cercando al contempo di ridurre i costi di manutenzione.”

Attenzione rivolta a una stazione di pompaggio problematica

Sempre alla ricerca di migliorare l'operatività, il Comune ha selezionato nel 2019 la stazione di pompaggio delle acque reflue “de Aak” con installazione a secco per affrontare il problema delle vibrazioni.

“Abbiamo avuto a che fare con un motore pompa malfunzionante, e abbiamo appurato che la pompa era già relativamente vecchia” ha asserito Weekamp. “Nel 2011, la pompa era stata rimodernata con una centralina per stazione pompa Xylem SmartRun, che ci ha consentito di ottenere un risparmio energetico del 15-20 percento. Tuttavia, cominciavano a pervenire lamentele dai residenti locali (dovute a problemi del motore pompa), i quali sostenevano di subire vibrazioni e rimbombo derivanti dall'avvio dei pesanti motori elettrici ad ogni ciclo di pompaggio.”

Inizialmente, il problema delle vibrazioni è stato affrontato regolando alcune impostazioni nella centralina. In definitiva, però, la pompa mostrava un'usura significativa dovuta agli anni di intensa attività. Era giunto il momento di installare una pompa nuova, e il Comune ha scelto la versione da 13,5 kW delle nuove pompe Flygt di ultima generazione, con idraulica N autopulente.

Sostituzione della pompa con lavori e costi minimi

Nel settembre 2019, Xylem è stata incaricata dal Comune di sostituire la pompa. È emerso che le tubature nella stazione di pompaggio delle acque reflue erano di misura diversa, quindi si rendeva necessaria una nuova tubatura. Questo richiedeva una modifica strutturale considerevole delle fondamenta in cemento.

Gli ingegneri di Xylem tuttavia hanno deciso di esaminare possibili alternative e alla fine hanno proposto uno speciale adattatore per collegare la pompa. Questo ha permesso alla nuova pompa di collegarsi alla tubatura esistente, preservando così sia le fondamenta in cemento sia il telaio della pompa.

“Questo non solo ci ha fatto risparmiare tempo e denaro, ma ha anche ridotto al minimo il disagio per i residenti” ha detto Weekamp. “Nel quadro della sostenibilità, è inoltre importante menzionare che in questo modo abbiamo anche minimizzato l'uso di materiali.”

Funzionamento e installazione ottimali

Alla fine, Xylem ha potuto installare la nuova pompa in soli due giorni, anziché in una settimana come originariamente pianificato. Dopodiché, Xylem ha rimosso la tubatura superflua e ha pulito la stazione di pompaggio.

“Sono molto soddisfatto” ha dichiarato Weekamp. “La stazione di pompaggio funziona regolarmente e da allora non sono state riferite lamentele dai residenti locali. I miei complimenti a Xylem per aver utilizzato il proprio know-how e aver messo in campo la propria esperienza per progettare questa soluzione specifica, oltre ad averla poi presa in carico e installata. Sono molto contento della collaborazione. Negli anni, la buona comunicazione con i miei contatti in Xylem è valsa la mia massima fiducia nei loro confronti. Quindi posso tranquillamente lasciare che gli ingegneri svolgano il loro lavoro senza dover costantemente monitorare il loro operato. Se servono chiarimenti, mi contattano tempestivamente.”