It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Meno rumore, più comfort: l’evoluzione intelligente delle installazioni idrauliche

Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

In un hotel, in un edificio residenziale o in un moderno edificio direzionale, il comfort percepito da ospiti, residenti e dipendenti dipende da molti fattori: qualità dell’aria, temperatura, illuminazione naturale. Esiste però un elemento spesso sottovalutato in fase progettuale che può incidere in modo significativo sull’esperienza all’interno degli edifici: il rumore generato dagli impianti idraulici.

Sistemi di pressurizzazione, circuiti HVAC e impianti di sollevamento sono oggi presenti in qualunque edificio moderno. Quando non funzionano in condizioni ottimali, possono trasformarsi in una fonte significativa di vibrazioni e rumori negli ambienti abitativi e professionali, tanto che la normativa italiana sui requisiti acustici passivi degli edifici disciplina in modo specifico il rumore prodotto dagli impianti idrotermosanitari.

Perché rumore e vibrazioni nascono negli impianti idraulici

Rumore e vibrazioni raramente dipendono da un’unica causa. Nella maggior parte dei casi sono il risultato di condizioni operative che possono mettere sotto stress l'impianto e comprometterne il funzionamento regolare. Uno dei casi più frequenti riguarda gli impianti dimensionati per coprire i picchi massimi di richiesta, che però si verificano soltanto in momenti limitati della giornata. In queste condizioni le pompe lavorano lontano dal proprio punto di massimo rendimento, favorendo fenomeni come turbolenze, cavitazione e usura precoce dei componenti.

Un altro elemento critico è rappresentato dai continui avviamenti e arresti tipici dei sistemi a velocità fissa. Le variazioni improvvise di pressione possono provocare il cosiddetto colpo d’ariete, percepito sotto forma di urti, vibrazioni e rumori lungo la rete di distribuzione. Nel tempo queste sollecitazioni possono compromettere anche l’affidabilità complessiva dell’impianto. Inoltre, le vibrazioni tendono a propagarsi attraverso le tubazioni e i punti di fissaggio fino agli ambienti occupati, influenzando il comfort percepito anche a distanza dalla centrale idrica.

Negli edifici residenziali, nelle strutture ricettive e negli uffici, dove le centrali idriche si trovano spesso vicino a camere, appartamenti o aree comuni, anche pochi decibel possono fare la differenza tra un ambiente piacevole e una condizione di disagio. Le linee guida sul comfort acustico negli uffici indicano infatti soglie di riferimento comprese tra 35 e 55 dB a seconda della destinazione d’uso, valori che un impianto mal gestito può facilmente superare.

Perché il controllo intelligente fa la differenza

La riduzione di rumore e vibrazioni non dipende soltanto dalla progettazione meccanica dell’impianto, ma anche dal modo in cui questo viene gestito. Un controllo intelligente della velocità consente alla pompa di adattarsi continuamente alla reale richiesta dell’edificio, favorendo:

  • un funzionamento più regolare con minori sbalzi di pressione;
  • una riduzione di colpi d’ariete e vibrazioni;
  • condizioni operative più vicine al punto di miglior rendimento;
  • benefici concreti in termini di affidabilità e manutenzione.

hydrovar® X: l’intelligenza integrata nelle soluzioni di pompaggio Lowara

Nelle soluzioni di pompaggio Lowara la regolazione della velocità rappresenta molto più di uno strumento per migliorare l’efficienza energetica. Grazie alla tecnologia hydrovar X, la pompa adatta continuamente le proprie prestazioni alle reali esigenze dell’edificio, limitando le variazioni di funzionamento che possono tradursi in rumore, vibrazioni e sollecitazioni sulle tubazioni.

Il vantaggio è particolarmente evidente in applicazioni come hotel, edifici residenziali, uffici e strutture sanitarie, dove le centrali idriche si trovano in prossimità di ambienti occupati. Una pressione più stabile contribuisce infatti a un funzionamento più fluido dell’impianto e riduce quei fenomeni che possono propagarsi attraverso tubazioni e strutture.

Anche dal punto di vista gestionale, un funzionamento più regolare aiuta a limitare l’usura dei componenti e a migliorare la continuità di servizio nel tempo. Inoltre, l’integrazione con i sistemi di Building Management consente di monitorare costantemente le prestazioni dell’impianto e di individuare eventuali anomalie prima che abbiano un impatto sul funzionamento.

”Quando si parla di comfort acustico negli edifici, il pensiero va subito a pareti, materiali e isolamento. In realtà, anche il comportamento dell'impianto idraulico può avere un impatto importante sulla qualità degli ambienti. Una pompa che si adatta continuamente alla richiesta effettiva dell'edificio lavora in modo più stabile e contribuisce a ridurre quei fenomeni che spesso sono all'origine di rumore e vibrazioni. È proprio questo l'approccio adottato nelle soluzioni Lowara equipaggiate con tecnologia hydrovar X, sempre più richiesto nei progetti di hotel, edifici residenziali e uffici, dove comfort, efficienza energetica e affidabilità sono obiettivi strettamente collegati.”
Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Sia nelle nuove installazioni sia negli interventi di revamping, le soluzioni Lowara equipaggiate con tecnologia hydrovar X contribuiscono quindi a migliorare il benessere degli occupanti, associando all’efficienza energetica un funzionamento più silenzioso, stabile e controllato.

Il comfort acustico è un requisito di progetto, non un dettaglio

Nella progettazione degli edifici moderni, efficienza energetica, affidabilità e comfort acustico sono oggi aspetti sempre più interconnessi. Considerare questi elementi fin dalle prime fasi di sviluppo dell’impianto consente di prevenire problematiche difficili e costose da correggere a edificio ultimato. In questo contesto, le soluzioni Lowara con tecnologia hydrovar X rappresentano uno strumento concreto per coniugare prestazioni dell’impianto e benessere degli occupanti.

Vuoi approfondire come hydrovar X può essere integrato nel tuo progetto? Contatta il team tecnico Lowara per una valutazione personalizzata della tua installazione.