It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Più vita utile, meno guasti: il valore di hydrovar® X per sistemi OEM

di Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

Gli OEM operano in un contesto sempre più complesso e competitivo: devono garantire impianti affidabili, efficienti e facili da gestire, rispondendo a richieste di continuità operativa, riduzione dei costi di manutenzione e ottimizzazione energetica. Ogni fermo macchina non è solo un problema tecnico, ma genera impatti economici, ritardi nelle consegne e rischi per la reputazione dei clienti. Inoltre, la crescente complessità dei sistemi e le aspettative di sostenibilità impongono soluzioni che combinino prestazioni elevate con gestione intelligente delle risorse.

In questo scenario, hydrovar® X di Xylem rappresenta una risposta concreta: una soluzione integrata che unisce motore IE5 a riluttanza assistita e inverter in un unico sistema compatto, progettato per supportare gli OEM nel superare le sfide quotidiane, migliorando le prestazioni, proteggendo i componenti e riducendo al minimo i rischi di fermo impianto.

Gestione intelligente della velocità e protezione dai guasti: meno manutenzione, più affidabilità

Uno degli aspetti più immediati di hydrovar® X è la gestione intelligente della velocità. La pompa non lavora più costantemente al massimo regime, ma modula la propria operatività in base alla domanda reale dell'impianto. Questo approccio riduce vibrazioni e stress meccanico, diminuisce l'usura di cuscinetti e tenute meccaniche, estende la vita utile della pompa e limita la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Nei modelli verticali multistadio e-SV, hydrovar® X valorizza ulteriormente la robustezza costruttiva grazie a componenti progettati per durare, come tenute bilanciate e materiali antiusura ad alte prestazioni, garantendo affidabilità anche nelle condizioni operative più impegnative.

hydrovar® X lavora anche "dietro le quinte" per proteggere il sistema da eventuali anomalie elettriche. Sovraccarichi, picchi di tensione, surriscaldamenti o perdite di fase vengono rilevati e gestiti automaticamente, salvaguardando motore e pompa. La diagnostica integrata, chiara e dettagliata, fornisce codici errore specifici che consentono interventi rapidi e mirati, riducendo al minimo i tempi di fermo e garantendo continuità operativa.

Un ulteriore vantaggio è la capacità predittiva offerta dalla connettività con Xylem Vue Secure Connect, la piattaforma IoT di Xylem. Grazie a questa tecnologia, è possibile analizzare dati storici e trend di funzionamento, ricevere avvisi preventivi e pianificare interventi manutentivi in maniera proattiva. In questo modo, la gestione dell'impianto passa da un approccio reattivo a uno preventivo, aumentando l'affidabilità complessiva del sistema e supportando gli OEM nel garantire livelli di servizio più elevati ai propri clienti.

Efficienza energetica e gestione multipompa: prestazioni ottimali per sistemi OEM complessi

Dal punto di vista delle performance, hydrovar® X combina motore IE5 e drive con efficienza IES2, assicurando pressione stabile, adattamento immediato alle variazioni di carico e gestione multipompa fino a otto unità in configurazioni complesse. Questo rende la soluzione ideale per applicazioni moderne e sistemi articolati, dove precisione, continuità e ottimizzazione energetica sono requisiti fondamentali. Regolando la velocità in funzione della reale domanda, la pompa consuma solo l'energia necessaria, riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale e garantendo un rapido ritorno dell'investimento.

In definitiva, hydrovar® X non è semplicemente un inverter, ma un nuovo approccio alla gestione della pompa: più efficienza, maggiore protezione e continuità operativa. Per gli OEM che desiderano integrare nei propri sistemi soluzioni affidabili, moderne e competitive, hydrovar® X rappresenta oggi una delle opzioni più evolute della gamma Lowara, capace di rispondere alle esigenze dei sistemi complessi e delle applicazioni più avanzate.