It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Scopri la Gamma di Pompe da Pozzo Lowara, un marchio Xylem

Gamma, caratteristiche principali, vantaggi, applicazioni e casi di successo

La gamma di pompe da pozzo Borehole Lowara è una linea di pompe sommerse all'avanguardia, progettate per offrire elevate prestazioni e alta efficienza energetica nella gestione dell'acqua in svariate applicazioni, in particolare nell'estrazione di acqua sotterranea. Questa gamma è nota per la sua durevolezza, facilità d'uso e minimi livelli di manutenzione, rendendola una scelta preferibile per numerose applicazioni dei settori agricolo, industriale e negli impianti pubblici di approvvigionamento idrico.

Una pompa da pozzo efficiente per ogni esigenza

Come spiega Nicolo Santon, Technical Training Manager di Xylem per Lowara, "Una pompa da pozzo è un dispositivo utilizzato per sollevare l'acqua da uno stretto condotto scavato nel terreno. Le pompe da pozzo sono utilizzate principalmente per estrarre acqua sotterranea da pozzi profondi e sono progettate per essere completamente sommerse nell'acqua. La Gamma di pompe da pozzo Borehole Lowara offre soluzioni per installazioni sia su piccola che su larga scala, indipendentemente dal fabbisogno idrico necessario".

"All'interno della nostra gamma di pompe per pozzi, continua Nicolo Santon, che varia da 4" a 12", offriamo ad oggi portate fino a 520 m3/h e prevalenze fino a 545m.”

  • 4” e-GS
  • 5” Scuba
  • 6” Z6” – ZN6”
  • 8” Z8” – ZR8”
  • 10" Z10" - ZR10"
  • 12" Z12" - ZR12"

Offriamo versioni con motore incapsulato o riavvolgibile, da 4" a 12", con potenze da 0,37kW a 300kW, disponibili con alimentazione monofase o trifase e con velocità variabile".

Vantaggi e Caratteristiche

Efficienza energetica:
La serie Borehole è progettata per funzionare con il minimo consumo energetico. La sua efficienza è migliorata dal design avanzato dell'idraulica e del motore, che contribuisce a ridurre i costi operativi nel lungo periodo.

Durevolezza:
Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti alla corrosione, come l'acciaio inossidabile, la gamma è progettata per garantire prestazioni a lungo termine in ambienti difficili. L'alloggiamento della pompa, l'albero motore e altri componenti chiave sono costruiti per resistere all'usura e alla corrosione, garantendo una lunga durata anche in condizioni complesse.

Design compatto:
Le pompe sono progettate per adattarsi a pozzi dal diametro ridotto, rendendole adatte in installazioni con spazi limitati. Questo consente una maggiore flessibilità di installazione in diversi contesti.

Tecnologia di pompaggio avanzata:
La gamma presenta sistemi idraulici avanzati che ottimizzano il flusso d'acqua e la pressione. Queste pompe assicurano un'erogazione d'acqua fluida e costante, rendendole adatte sia per utilizzi continui che intermittenti.

Facilità di installazione e manutenzione:
Il design della serie Borehole rende l'installazione e la manutenzione semplici e intuitive. Le pompe sono facili da usare, con istruzioni chiare per il montaggio e componenti facilmente sostituibili, il che riduce i tempi di inattività e semplifica la manutenzione.

Applicazioni possibili

Irrigazione agricola: Estrazione di acqua sotterranea per l'irrigazione di coltivazioni, pascoli e altre attività agricole.

Fornitura idrica industriale: Fornitura d'acqua per processi industriali, tra cui la produzione, il raffreddamento e il lavaggio.

Approvvigionamento idrico pubblico: Fornitura di acqua potabile o irrigazione delle aree urbane.

Uso residenziale: Per abitazioni o complessi redidenziali la cui disponibilità d’acqua dipende dai pozzi per gli usi quotidiani come bere, lavarsi o per la pulizia.

Trattamento acqua e desalinizzazione: le nostre pompe sono utilizzate negli impianti di trattamento acque o in quelli di desalinizzazione per il pompaggio dell'acqua da pozzi profondi.

Storie di installazioni di successo

Impianto di irrigazione agricolo in Spagna: Una grande azienda agricola in Spagna aveva difficoltà a irrigare i propri estesissimi campi con una fonte d'acqua che fosse affidabile e ad alta efficienza energetica. Dopo l'installazione delle pompe Borehole, l'azienda ha potuto estrarre acqua in modo efficiente dai propri pozzi profondi, riducendo significativamente i costi di irrigazione e mantenendo una pressione dell'acqua ottimale in tutta l’area. I risparmi energetici e la ridotta manutenzione delle pompe si sono tradotti in risparmi operativi a lungo termine.

Approvvigionamento idrico residenziale in Italia: Un complesso residenziale italiano aveva bisogno di un approvvigionamento idrico affidabile e ad alta efficienza per le proprie abitazioni, considerati gli elevati costi energetici nella regione. L'installazione di alcune pompe Borehole Lowara ha garantito una fornitura d'acqua stabile dai pozzi profondi della comunità, mentre l’alta efficienza energetica delle pompe ha contribuito a ridurre i costi annui dell’elettricità del 30%. L'installazione è riuscita a mantenere una pressione dell'acqua costante e a ridurre la necessità di frequenti manutenzioni.

Estrazione industriale dell'acqua in Australia: In un’attività mineraria in Australia, la serie Borehole è stata utilizzata per estrarre acqua sotterranea da utilizzare nelle loro operazioni. Il sito stava affrontando costi energetici elevati a causa dell'uso di pompe inefficienti. L'installazione ha aiutato a ridurre il consumo energetico del 25%, garantendo al contempo un'estrazione affidabile dell'acqua anche nei periodi di massima richiesta. Il vantaggio aggiuntivo delle funzionalità integrate di monitoraggio e protezione ha consentito alla società mineraria di gestire in modo proattivo il proprio sistema di pompaggio, prevenendo guasti e riducendo i tempi di inattività.

Approvvigionamento idrico in una pubblica utilità del Regno Unito: Una pubblica utilità del settore idrico nel Regno Unito doveva migliorare la sostenibilità del processo di estrazione dell'acqua sotterranea, riducendone l’impatto ambientale. L'installazione di alcune pompe della serie Borehole Lowara ha soddisfatto le necessità di efficienza e bassa manutenzione del cliente. Dopo l’installazione, l’azienda idrica ha riscontrato una significativa riduzione del consumo energetico e la capacità delle pompe di adattarsi alle variazioni della domanda ha contribuito a stabilizzare la fornitura idrica durante i periodi di elevata domanda.

La serie Borehole di Lowara offre soluzioni potenti ed efficienti dal punto di vista energetico per un'ampia varietà di applicazioni di pompaggio dell'acqua, dall'uso residenziale a quello industriale. La sua durevolezza, il risparmio energetico e il design a bassa manutenzione la rendono una scelta conveniente per coloro che desiderano gestire le acque sotterranee migliorando i processi di estrazione dell'acqua. Con comprovati casi di successo in numerose installazioni in tutto il mondo, la gamma continua a fornire soluzioni di pompaggio affidabili, sostenibili ed efficienti, come illustrato anche in questo caso: "La soluzione Xylem aiuta una pubblica utilità italiana a ridurre del 30% il consumo energetico delle pompe sommerse".