It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Basta rincorrere i guasti: la manutenzione programmata che fa la differenza

Un approccio strutturato alla manutenzione consente di ridurre i costi nascosti, prevenire i fermi impianto e migliorare la continuità operativa nel lungo periodo.

Nel mio ruolo, capita spesso di osservare come la manutenzione delle pompe venga ancora gestita secondo una logica reattiva: si interviene quando si verifica un guasto. È un approccio comprensibile, soprattutto in contesti operativi molto dinamici, ma che nel tempo porta con sé conseguenze ricorrenti: costi non pianificati, difficoltà organizzative e, soprattutto, interruzioni di servizio che avrebbero potuto essere evitate.

Negli ultimi anni, però, sto vedendo emergere con sempre maggiore chiarezza un cambio di approccio: la transizione verso una manutenzione programmata, più strutturata e consapevole. Non si tratta semplicemente di “fare manutenzione prima”, ma di introdurre un metodo che permetta di gestire gli impianti in modo più prevedibile e sostenibile.

Dal modello reattivo a quello proattivo

Nel modello tradizionale, la manutenzione è spesso guidata dall’urgenza. Un guasto attiva una catena di eventi che include fermo impianto, intervento tecnico non programmato e ricerca rapida dei ricambi. Il risultato è un sistema difficile da controllare, sia in termini di costi sia di continuità operativa.

L’approccio proattivo ribalta questa logica. Gli interventi vengono pianificati in anticipo, integrati nei cicli operativi e coordinati con i momenti meno critici per l’impianto. Questo consente di trasformare un evento imprevisto in un’attività gestita, riducendo l’impatto sul servizio e migliorando la prevedibilità complessiva.

I diversi livelli di manutenzione

Non tutte le strategie manutentive hanno lo stesso impatto. La manutenzione correttiva rappresenta il livello più elementare: si interviene solo dopo il guasto. È inevitabile in alcune situazioni, ma non può essere la base di una gestione efficiente.

Un passo avanti significativo è rappresentato dalla manutenzione preventiva, che prevede interventi pianificati a intervalli regolari. Nella mia esperienza, è spesso il punto di equilibrio più efficace tra complessità gestionale e benefici ottenuti.

Esiste poi la manutenzione predittiva, basata sul monitoraggio delle condizioni reali di funzionamento. È l’approccio più evoluto, ma richiede strumenti e investimenti più strutturati. Per molte applicazioni, la preventiva rimane oggi la soluzione più concreta e immediatamente applicabile.

Frequenze e logiche di intervento

Definire la frequenza degli interventi non è mai un’attività standardizzata in senso assoluto. Dipende da fattori come le ore di funzionamento, il tipo di applicazione, l’ambiente operativo e l’età dell’impianto.

In generale, le applicazioni più critiche richiedono un livello di attenzione più elevato, con controlli più frequenti e verifiche più approfondite. Le applicazioni standard o meno continue possono invece seguire cicli più dilatati, senza compromettere l’affidabilità del sistema.

Quello che conta, più della singola frequenza, è la coerenza del modello: avere una logica chiara e replicabile su tutto il parco installato.

Il valore della standardizzazione operativa

Uno degli aspetti che considero più rilevanti è la standardizzazione delle attività di manutenzione. Avere checklist chiare e condivise permette di ridurre la variabilità degli interventi e aumentare la qualità del controllo.

Anche attività semplici, come l’ispezione visiva o il controllo di vibrazioni e temperature, diventano molto più efficaci quando vengono eseguite in modo sistematico e confrontabile nel tempo.

Allo stesso modo, i controlli strumentali forniscono indicazioni oggettive sullo stato della macchina e permettono di intercettare segnali di degrado prima che si trasformino in guasti.

Conclusione

Nel complesso, la manutenzione programmata rappresenta un’evoluzione naturale nella gestione degli impianti di pompaggio. Non è solo una questione tecnica, ma un cambio di approccio che incide direttamente su affidabilità, costi e continuità operativa.

Nel mio lavoro quotidiano vedo chiaramente come le organizzazioni che adottano questo modello riescano a gestire gli impianti in modo più stabile, riducendo gli imprevisti e aumentando il controllo complessivo del sistema.

Jordi Domingo - AW Iberia Warranty & Aftermarket Manager