Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Resilienza idraulica urbana: perché il drenaggio è diventato un’infrastruttura critica

Gli eventi meteorologici estremi stanno aumentando in tutta Europa, evidenziando i limiti delle reti fognarie e di drenaggio esistenti. Per i gestori dei servizi idrici, disporre degli strumenti operativi adeguati non è più una scelta strategica, ma una necessità operativa.

L’Europa sta affrontando una nuova “normalità” climatica. Secondo l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), le alluvioni rappresentano la principale causa di perdite economiche legate a eventi meteorologici estremi nel continente, pari al 47% del totale. I danni medi annui tra il 2020 e il 2024 hanno raggiunto 44,9 miliardi di euro, oltre cinque volte i livelli registrati negli anni ’80.¹ Solo nel 2024, tempeste e inondazioni hanno colpito circa 413.000 persone in tutta Europa, con danni stimati superiori a 18 miliardi di euro.² Dal bacino del Reno alle pianure dell’Europa centrale, dalle coste iberiche ai centri urbani dell’Europa orientale, nessuna area geografica è esclusa.

Per chi gestisce servizi idrici e infrastrutture urbane, questi numeri non sono statistiche astratte. Rappresentano la realtà operativa di una sfida che richiede sempre la stessa urgenza: rimuovere l’acqua rapidamente, utilizzando le risorse disponibili, spesso in condizioni estremamente difficili.

La sfida va oltre il volume d’acqua

La sfida tecnica del drenaggio urbano di emergenza non riguarda solo la gestione dei volumi. Riguarda la natura stessa del fluido. Durante un evento alluvionale, il flusso che invade sottopassi, cantine, aree depresse o vasche di laminazione raramente è acqua pulita. Trasporta sedimenti, solidi sospesi e diversi tipi di detriti.

Una pompa dimensionata per acqua pulita — o non progettata per questo tipo di carico — può intasarsi, guastarsi o subire un drastico calo di prestazioni proprio nel momento in cui è più necessaria. Di conseguenza, la scelta della tecnologia di pompaggio non dipende solo dalla portata ($Q$) e dalla prevalenza ($H$). È una questione di adeguatezza al contesto operativo reale:

  • Composizione del fluido e carico di solidi.
  • Capacità di rapido dispiegamento.
  • Facilità di trasporto e messa in servizio.
  • Versatilità in scenari operativi variabili.

In caso di alluvione, la pompa deve essere operativa in pochi minuti, in un punto non pianificato, gestendo acqua che raramente corrisponde alle condizioni previste.

Portabilità e prontezza: qualità critiche nelle emergenze

Le operazioni di drenaggio in emergenza nei servizi pubblici avvengono quasi sempre in ambienti non ottimali: spazi confinati, accessi difficili, assenza di infrastrutture fisse e finestre di intervento ridotte. In questi scenari, la portabilità della pompa — la capacità di essere caricata su un mezzo operativo, trasportata rapidamente e avviata senza attrezzature ausiliarie complesse — è spesso la variabile decisiva.

Le pompe sommerse compatte in acciaio inox rispondono direttamente a questa esigenza: il materiale garantisce resistenza alla corrosione in presenza di acque reflue o fluidi leggermente contaminati, il design compatto facilita la movimentazione e la semplicità di installazione riduce i tempi di intervento. Inoltre, una valvola di ritegno integrata evita il riflusso durante l’estrazione — una caratteristica fondamentale per il personale operativo in condizioni di elevata pressione.

Acque miste e solidi: quando è necessaria una tecnologia specializzata

Non tutti gli scenari di drenaggio sono uguali. Mentre le alluvioni improvvise trasportano generalmente solidi sospesi variabili, altri contesti — come bypass fognari temporanei, svuotamento di pozzetti o gestione delle “prime piogge” nelle reti miste — presentano una presenza strutturale, e non occasionale, di materiali grossolani.

Per queste applicazioni, le giranti a canale o le giranti vortex rappresentano la soluzione tecnica adeguata. Il loro principio di funzionamento minimizza il contatto diretto tra fluido e girante, riducendo il rischio di intasamento e aumentando l’affidabilità nel lungo periodo. Nelle applicazioni con solidi più consistenti, le pompe trituratrici (maceratrici) permettono il pretrattamento del materiale prima del pompaggio, consentendo il trasporto attraverso tubazioni di piccolo diametro — un vantaggio pratico significativo nelle reti esistenti.

Dalla gestione dell’emergenza alla pianificazione della resilienza

Il cambiamento di paradigma più significativo per i gestori dei servizi pubblici non è tecnico, ma concettuale. Finché gli eventi estremi erano considerati eccezioni, l’equipaggiamento per il drenaggio d’emergenza poteva essere minimo e gestito caso per caso.

Man mano che questi eventi diventano ricorrenti, la logica cambia: non si tratta più di “avere una pompa di riserva”, ma di pianificare una flotta adeguata a scenari prevedibili. Le attrezzature devono essere selezionate in base alle caratteristiche idrologiche del territorio e ai profili di rischio prevalenti. Questo implica valutare le pompe di drenaggio con gli stessi criteri utilizzati per qualsiasi altra infrastruttura critica:

  • Affidabilità sotto stress. 
  • Manutenibilità e facilità di manutenzione. 
  • Disponibilità dei ricambi. 
  • Compatibilità con le reali condizioni operative. 

Questo cambiamento richiede anche investimenti in formazione operativa, per garantire che il personale sia in grado di selezionare e installare rapidamente la soluzione corretta in ogni scenario specifico.

Dotare la propria flotta delle risorse adeguate prima che si verifichi un’emergenza è l’unica strategia efficace quando il tempo non è più dalla tua parte.

Soluzioni Lowara

Le soluzioni di drenaggio Lowara — dalle serie DOC e DIWA per sedimenti leggeri alla gamma DOMO per solidi sospesi e alla DOMO GRI per le applicazioni di triturazione più critiche — sono progettate per coprire questo spettro di scenari operativi. Ogni caratteristica tecnica è pensata per interventi rapidi e facilità d’uso sul campo.

Per ulteriori specifiche tecniche sulle soluzioni di drenaggio Lowara, consulta le schede prodotto o contatta il nostro team di ingegneria tecnica.

Elena Ermakova-Fischer
Key Account Manager, Industry & Public Utilities
AW, Xylem

SOURCES:
¹ European Environment Agency (EEA) — Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe (2024)
² Copernicus/ECMWF — European State of the Climate 2024: Flooding