It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Stato dell’acqua ultrapura: Informazioni da UltraFacility

UltraFacility 2025 ha evidenziato l’evoluzione della strategia per l’acqua ultrapura (UPW) nella produzione di semiconduttori. Con l’aumentare della produzione di trucioli e della complessità dei processi, i produttori stanno bilanciando requisiti di purezza più rigidi con tassi di riutilizzo più elevati e condizioni mutevoli dell’acqua sorgente. Il mantenimento di una qualità dell’acqua stabile, la protezione della resa e la progettazione di sistemi resilienti sono ora le priorità principali quando gli impianti si scalano per supportare la crescita guidata dall’IA.

7 maggio 2026 Alan Knapp
Industrial Water Reuse Microelectronics

Per decenni, l’obiettivo dei sistemi idrici per la microelettronica è stato semplice: raggiungere la massima purezza possibile. Questo obiettivo rimane essenziale. Ma oggi la purezza da sola non definisce le prestazioni. 

Con l’aumento della produzione per soddisfare il boom dell’IA e la crescente complessità della progettazione dei chip, i produttori di semiconduttori hanno bisogno di sistemi idrici ultrapuri che funzionino con stabilità. L’aumento del riutilizzo interno, le acque di sorgente variabile e i margini operativi più stretti significano che la domanda non è più semplice: “Quanto è pulita l’acqua?” “Il sistema è in grado di fornire quel livello di purezza in modo affidabile, ogni giorno, su scala di produzione completa?” 

Al UltraFacility 2025, un forum leader per le infrastrutture degli impianti di semiconduttori, gli ingegneri e i responsabili operativi si sono concentrati su questo cambiamento. I sistemi idrici non sono più infrastrutture dell’impianto. La loro stabilità e adattabilità influiscono direttamente su rendimento, tempo di attività, controllo dei costi e sulla capacità di scalare la produzione in tutta sicurezza.

Informazioni dal leader della microelettronica di Xylem 

Di seguito, Alan Knapp, Senior Director, Business Development – Microelectronics di Xylem fornisce le sue conclusioni di UltraFacility 2025. Alan e il suo team aiutano i clienti dei semiconduttori ad affrontare le sfide legate all’acqua ultrapura, alle acque reflue e alla sostenibilità. Con oltre quarant’anni di esperienza nel settore dell’acqua industriale, lavora direttamente con i produttori che si trovano a dover affrontare requisiti di purezza e riutilizzo sempre più complessi. 

Sei un partecipante di lunga data di UltraFacility. Come si è evoluta nel tempo l’attenzione del settore della conferenza e della microelettronica? 

Quando ho partecipato per la prima volta a UltraFacility, la conversazione si è concentrata sul superamento dei limiti di purezza, eliminando più contaminanti, misurando i limiti di rilevamento più bassi e ottimizzando le singole tecnologie di trattamento con particolare attenzione alla riduzione del consumo di acqua nel processo. Ciò è ancora importante, soprattutto perché la progettazione dei trucioli si riduce e la tolleranza alla variabilità diminuisce, mentre la quantità di passaggi del processo è aumentata, portando a una maggiore domanda di UPW.

Ciò che è cambiato è il contesto più ampio. I volumi di produzione stanno crescendo rapidamente, in parte grazie all’intelligenza artificiale e alla domanda di elaborazione avanzata. Allo stesso tempo, le fabbriche stanno aumentando il riutilizzo dell’acqua interna per gestire i costi e i rischi di fornitura di servizi. 

L'attenzione è passata dal raggiungimento della massima purezza in isolamento al mantenimento della stabilità a livello di sistema in condizioni operative reali. Oggi la domanda è: Come si mantiene l’acqua costantemente pulita mentre si scala la produzione e si massimizza il riutilizzo, senza mettere a rischio la resa?

In che modo il cambiamento delle acque di sorgente sta creando nuovi rischi di affidabilità per i sistemi UPW? 

La variabilità dell’acqua di sorgente sta diventando una considerazione pratica per la progettazione. In alcune regioni, le fabbriche si alternano tra diverse forniture comunali, come le acque di superficie e le acque sotterranee, che possono avere una chimica molto diversa. A Gresham, in Oregon, gli impianti possono passare dall’acqua del pozzo all’acqua di superficie. In alcune zone della Bay Area, i produttori si affidano a più fonti d’acqua con profili minerali e organici distinti. 

Anche piccoli cambiamenti chimici possono avere un impatto sulle membrane, sulle resine a scambio ionico e sui sistemi di lucidatura a valle. 

Detto questo, in molti casi la maggiore variabilità proviene dall’interno dell’impianto. Man mano che gli impianti riciclano più acqua di processo nel sistema UPW, i contaminanti residui diventano più concentrati. Ogni aumento del riutilizzo riduce il margine operativo. 

Piccoli cambiamenti a monte, derivanti da acqua di sorgente miscelata o da un flusso interno riciclato, possono increspare attraverso il treno di trattamento. La progettazione per la variabilità, non le condizioni di base ideali, è fondamentale. Ciò significa integrare pretrattamento flessibile, monitoraggio in tempo reale e strategie di controllo adattive che mantengono stabili le prestazioni man mano che si evolvono gli ingressi e i tassi di recupero. 

In che modo viene progettato il sistema UPW per la modellazione del riutilizzo dell’acqua? 

Il riutilizzo dell’acqua è un’iniziativa di sostenibilità e una strategia di gestione del rischio. Riduce la domanda di acqua dolce e mitiga i rischi di approvvigionamento, ma aumenta la complessità del sistema. 

La produzione di acqua ultrapura genera sempre flussi che contengono la maggior parte delle impurità rimosse. Con l’aumento dei tassi di recupero degli impianti, questi flussi diventano più piccoli ma più concentrati. Se non gestita con cura, questa concentrazione può stressare le membrane, le resine e le tecnologie utilizzate per il recupero. 

Il riutilizzo efficace richiede un approccio a livello di sistema, ovvero comprendere come ogni fase del treno di trattamento interagisce e garantire che un recupero più elevato non comprometta l’affidabilità o la resa. 

Che cosa significa crescita basata sull’IA per l’acqua ultrapura? 

La crescita dell’IA e delle infrastrutture digitali sta aumentando la domanda di semiconduttori. Mentre i data center hanno requisiti idrici diversi, amplificano la pressione sull’acqua e sui sistemi di raffreddamento, soprattutto nelle regioni con acqua sotto pressione. I data center stanno inoltre studiando metodi efficaci di raffreddamento a liquido per ridurre il consumo di acqua. 

Per le fabbriche, ciò rende la pianificazione dell’acqua più strategica. Gli impianti non possono assumere forniture stabili e abbondanti. La capacità di riutilizzo, la resilienza e la flessibilità operativa sono ora fattori importanti per le decisioni di espansione. Mentre l'IA guida la crescita della produzione, l'importanza di sistemi UPW affidabili e adattabili aumenta insieme ad essa. 

 Che cosa differenzia i partner di successo nel settore dell’acqua ultrapura oggi? 

Non esiste una risposta unica. Ogni impianto ha obiettivi unici in materia di acqua di sorgente, produzione e recupero. 

I partner di successo capiscono come funziona l'intero sistema insieme. L’acqua ultrapura non è un’unica tecnologia: è una catena di tecnologie che deve funzionare in equilibrio. L’esperienza è importante perché le decisioni prese in una fase influiscono su tutto ciò che avviene a valle. La circolarità dell’acqua è ora l’obiettivo principale. 

Ciò che differenzia i partner forti è la capacità di applicare questa esperienza alle condizioni operative reali. Non si tratta solo di installare le apparecchiature. Significa aiutare gli impianti a progettare sistemi che rimangano stabili con l’evolversi delle condizioni. 

Quanto è importante lo sviluppo della forza lavoro per il futuro dei sistemi UPW? 

Lo sviluppo della forza lavoro è fondamentale. I sistemi UPW sono sempre più complessi e richiedono competenze in chimica, idraulica, controllo dei processi e integrazione dei sistemi. 

Alla UltraFacility 2025, Xylem ha collaborato con Global Water Intelligence (GWI) per ospitare una sfida ingegneristica per gli studenti che si concentrano sui sistemi idrici semiconduttori. I partecipanti hanno ricevuto un tutoraggio dedicato, una guida pratica e una visione approfondita della progettazione del sistema nel mondo reale. Iniziative come questa dimostrano che il futuro dell’acqua ultrapura si basa non solo sulla tecnologia, ma anche sul passaggio di conoscenze e competenze alla prossima generazione di ingegneri che opereranno, ottimizzeranno e avanzeranno questi sistemi critici.

Dalla purezza alle prestazioni: Cosa succede dopo 

UltraFacility 2025 ha chiarito una cosa: I sistemi UPW devono fare molto di più che fornire acqua pulita: devono adattarsi. I produttori hanno bisogno di sistemi che si adattino a ingressi variabili, supportino tassi di riutilizzo più elevati e rimangano stabili su scala produttiva. 

Progettare per garantire resilienza, flessibilità e prestazioni integrate è importante quanto raggiungere bassi livelli di contaminanti. Nel 2026 e oltre, l’acqua ultrapura sarà definita non solo da quanto sia pulita, ma anche da quanto sia costante e sicura nel supportare la crescita.