It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Un piccolo comune è riuscito a risparmiare 3.000 euro e 7.500 kg di CO₂ all’anno sostituendo una vecchia pompa.

Uno sguardo attento all’efficienza delle pompe datate negli impianti pienamente operativi può portare a notevoli vantaggi in termini di costi ed emissioni di CO₂, come dimostra il caso del comune di Lichtenau. Sostituendo una vecchia pompa con una versione a velocità variabile, il consumo energetico è stato ridotto di circa il 40%.

Lichtenau è un piccolo comune di 3.600 abitanti. Il sistema idrico locale fornisce ogni anno 170.000 m³ di acqua a 1.300 abitazioni. L’azienda Augustin, con sede a Gunzenhausen e partner di vendita e assistenza Lowara, supporta da tempo il comune offrendo consulenza e proponendo soluzioni di pompaggio più economiche e innovative grazie al know-how Lowara.

Collaborazioni come questa dimostrano che anche i più piccoli gestori idrici possono ottenere risparmi significativi grazie alla tecnologia Lowara. Nel caso di Lichtenau, la pompa utilizzata per riempire un serbatoio sopraelevato si era guastata e doveva essere sostituita. La vecchia pompa in ghisa aveva garantito 45 anni di servizio, con una portata di 64 m³/h, una prevalenza di 60 m e un consumo di 21,73 kW.

Augustin ha raccomandato una pompa multistadio verticale della serie SV, modello SVH6602F110T, con motore da 11 kW e una portata superiore rispetto alla pompa precedente (dotata di motore da 18,5 kW). Sebbene il gestore idrico fosse inizialmente scettico, una prova pratica ha dimostrato che la nuova pompa garantiva effettivamente una maggiore resa con un consumo energetico inferiore. Il convertitore di frequenza integrato consente di adattare facilmente la portata alle altre pompe del sistema.

La pompa installata funziona perfettamente da oltre due anni e un audit recente, alla stessa portata, ha rilevato un consumo di soli 13,39 kW/h, con un risparmio di 8,34 kW/h rispetto alla vecchia pompa in ghisa. Ciò equivale a un risparmio del 39%. Dopo circa 5.827 ore di funzionamento, la pompa ha consumato meno di 48.597 kWh.

Considerando un costo energetico di 0,18 €/kWh, il risparmio complessivo è di 8.748 € e, dal punto di vista ambientale, le emissioni si sono ridotte di oltre 7.500 kg/anno di CO₂, portando Lichtenau ben al di sotto della media federale.