Herford, città di circa 70.000 abitanti situata nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania), si trova alla confluenza dei fiumi Aa e Werre. Il suo sistema fognario si estende per circa 500 chilometri: circa il 50% è a rete separata, mentre la parte restante opera come rete mista.
La sfida
Stato del sistema e raccomandazioni di controllo in tempo reale
In occasione di eventi di pioggia passati è stato osservato un comportamento non uniforme, con un utilizzo non sempre efficace delle strutture di controllo. Il Comune ha quindi deciso di implementare un sistema di controllo ottimizzato della rete, per sfruttare al meglio i volumi di laminazione esistenti, coordinarli in modo più efficiente e ridurre l’inquinamento delle acque.
La soluzione
Nel 2021, la utility di Herford ha avviato con Xylem uno studio pilota in un’area di drenaggio che includeva sei strutture su rete fognaria mista. Un’analisi modellistica condotta da Xylem ha dimostrato che un sistema di supporto decisionale in tempo reale (RT-DSS) poteva consentire una riduzione significativa degli sfiori di rete fognaria mista durante gli eventi di pioggia, senza interventi sull’infrastruttura esistente.
Dashboard della piattaforma
Sulla base di questi risultati promettenti, la utility ha deciso di implementare l’applicazione Unified Network Management di Xylem Vue nel sottobacino, ottimizzando inizialmente l’esercizio di quattro collettori. L’applicazione elabora in continuo i dati dei sensori, monitora in tempo reale le condizioni dinamiche dei singoli bacini e ottimizza la gestione della capacità di accumulo disponibile nella rete.
La soluzione fornisce e visualizza, da un’unica postazione, lo stato del sistema e le raccomandazioni di controllo per l’intera rete. Le raccomandazioni vengono inoltrate automaticamente al sistema di controllo sotto forma di valori obiettivo, mantenendo comunque la possibilità per gli operatori di intervenire manualmente e gestire in qualsiasi momento i singoli impianti.
I risultati
Dall’implementazione di Xylem Vue (gennaio 2024), Herford ha ridotto gli sfiori di rete fognaria mista nell’area target di circa il 15%, senza modificare l’infrastruttura esistente.
Incoraggiato dai risultati e dalla semplicità di scalabilità del sistema, il Comune ha già avviato l’integrazione di altri tre bacini.