It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Publiacqua S.p.A.: Piattaforma di supporto decisionale per la riduzione delle perdite idriche

Publiacqua è il principale gestore del servizio idrico integrato della regione Toscana, attivo nella città di Firenze e nei territori circostanti. Fornisce servizi a 46 comuni nelle province di Firenze, Pistoia, Prato e Arezzo, erogando acqua potabile a circa 1.400.000 abitanti attraverso 400.000 punti di fornitura. 

La sfida

Fin dalla sua costituzione, Publiacqua ha perseguito l’obiettivo di diventare una utility moderna e integrata, al servizio dei cittadini. Gestendo l’intero ciclo idrico urbano in una delle principali aree turistiche italiane, l’azienda ha avviato un ambizioso progetto di ammodernamento, volto a migliorare la qualità dell’acqua e a ridurre fino al 40% il livello di perdite idriche apparenti e reali (non fatturate), grazie all’integrazione dei dati provenienti da diversi sistemi e a un monitoraggio più avanzato delle infrastrutture. Il progetto è stato incluso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato con i fondi europei Next Generation EU. 

La soluzione

Per affrontare queste sfide, è stata implementata la piattaforma Xylem Vue. Il progetto è partito con l’adozione dello Smart Water Engine (SWE), una piattaforma avanzata di big data che integra un modulo Domain Master Data (DMD), un sistema IoT e un layer di analisi avanzata. In questo modo, è stato possibile integrare i dati provenienti da diversi sistemi aziendali, abilitando una gestione efficiente e unificata della rete idrica. 

La soluzione è stata implementata in cloud, sfruttando l’infrastruttura AWS di Publiacqua, e integrata con strumenti come GIS, SAP, misuratori e sistemi SCADA. È stato adottato un approccio orientato alla user experience, così da garantire che la piattaforma rispondesse alle esigenze specifiche dei team operativi, di pianificazione e manutenzione, sia in ufficio sia sul campo. Inoltre, sono stati integrati modelli matematici idraulici, calibrati in tempo reale mediante i dati provenienti dal sistema di telecontrollo. 

Il progetto ha previsto anche un’importante attività di preparazione dei dati, con la definizione delle strutture informative e il miglioramento della qualità dei dati stessi. È stata inoltre completata l’integrazione e il caricamento di grandi volumi di dati storici a partire dal 2021, offrendo così una base informativa completa per le analisi. 

Nel corso del progetto sono state inoltre implementate ulteriori applicazioni della piattaforma Xylem Vue. Tra queste: 

  • Leak Detection, per potenziare la capacità di individuazione e riduzione delle perdite; 
  • Meter Data Analytics, per gestire l’infrastruttura dei contatori intelligenti, monitorando allarmi, eventi e qualità del servizio al cliente; 
  • Pipe Planner, per monitorare lo stato delle infrastrutture e ottimizzare gli investimenti. 

È stata inoltre attivata la funzione Real-time What-if Scenarios, per creare modelli, simulare scenari e fornire informazioni sullo stato della rete e degli asset. Durante il progetto è stato anche configurato il pannello di Business Intelligence (BI), a supporto dei processi decisionali e delle attività di reporting. 

I risultati

Il progetto ha reso possibile il monitoraggio in tempo reale e il miglioramento dell’efficienza idrica ed energetica nei distretti (DMA) gestiti da Publiacqua. Grazie ad avanzate funzionalità di analisi dei dati e al monitoraggio del bilancio idrico, il sistema ha contribuito concretamente alla riduzione delle perdite e al miglioramento della sostenibilità. L’infrastruttura di smart metering ha inoltre consentito il tracciamento continuo dei consumi e dei dati operativi, fornendo informazioni preziose per le scelte gestionali. 

Anche la pianificazione degli interventi di manutenzione e sostituzione delle infrastrutture è diventata più efficiente, facilitando il controllo operativo sugli indicatori chiave richiesti sia dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sia dall’International Water Association (IWA). Un risultato particolarmente significativo è stato il passaggio da un sistema di gestione reattiva a un approccio predittivo nella manutenzione e nelle operazioni. 

Infine, il sistema ha supportato il monitoraggio dei Piani di Sicurezza dell’Acqua, consentendo una valutazione completa dei rischi legati alla risorsa.