It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Meteorologia / Tempo

Soluzioni di monitoraggio meteo per località remote e condizioni difficili

Xylem progetta, realizza e sviluppa strumenti di precisione per le misurazioni dell’acqua e atmosferiche. Xylem offre boe di monitoraggio ambientale, telemetria wireless, sensori meteorologici, qualità dell’acqua, sensori di misurazione della velocità dell’acqua fino alla visualizzazione e hosting dei dati. Le nostre capacità d’integrazione sono in grado di fornire soluzioni complete come le stazioni meteorologiche stand-alone, i sistemi di monitoraggio meteorologici stradali, i sistemi di monitoraggio meteorologico per il traffico navale e i sistemi Met per i porti e le darsene.

I dati sulle condizioni meteo permettono di prepararsi correttamente, prevedendo gli effetti che le intemperie possono avere sulla popolazione e l’ambiente. Questi dati devono essere accurati e le apparecchiature in grado di resistere alle condizioni climatiche più estreme. Siamo in grado di garantire entrambi.

Quali sono i principali parametri meteorologici che misuriamo?

Pressione atmosferica
I sensori della pressione barometrica misurano le modifiche in termini di pressione barometrica che sono sintomo di un cambiamento del fronte climatico.

Radiazioni Solari
Per radiazione solare s’intende l’energia irradiata dal sole. Le radiazioni solari metto in circolazione l’atmosfera e rappresentano la fonte di energia principali del nostro pianeta.

Velocità/Direzione del Vento
La velocità e la direzione del vento sono determinati dai gradienti di pressione dell'aria o dalle regioni tra due fronti meteorologici perché l’aria si muove verso un sistema di bassa pressione. Più acuto è il gradiente, più intenso sarà il vento.

Umidità relativa
Il tenore di umidità dell’aria viene normalmente espresso dal valore umidità relativa. L’umidità relativa è il rapporto il vapore acqueo contenuto nell’aria nella sua concentrazione massima possibile.

Temperatura
La temperatura dell'aria viene misurata per un’ampia gamma di applicazioni. La temperatura è influenzata dalle radiazioni solari, dalla latitudine, dal movimento delle masse d’aria e dalla vicinanza tra bacini e terraferma.

 

Indipendentemente che si tratta di una soluzione che supporti una gamma completa di strumenti per il monitoraggio autonomo oppure una semplice stazione di monitoraggio meteorologica / del tempo, il nostro know-how garantisce il monitoraggio affidabile e a lungo termine in tutti i tipi di ambiente.