It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompaggio acque reflue

 TRASPORTO DELLE ACQUE REFLUE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Dopo il suo impiego l’acqua deve essere raccolta e trasportata nell’impianto di trattamento in modo che possa essere poi restituita all’ambiente. Le portate delle acque reflue aumentano all’interno del sistema di raccolta, quando si avvicinano all’impianto di trattamento. Quando il flusso tramite forza di gravità non è applicabile per motivi economici o tecnici, si utilizzano le stazioni di pompaggio che vengono controllate per garantire una portata costante verso l’impianto di trattamento.

Più ci si avvicina all’impianto di trattamento, più grandi dovranno essere le stazioni di pompaggio per gestire l’incremento della portata. La rete delle acque reflue comunale finisce nella stazione di pompaggio dell’impianto di trattamento e nella stazione collettrice. L’acqua greggia viene poi pompata nell’impianto di trattamento delle acque reflue, facendo passare attraverso vagli grossolani e poi direttamente nell’impianto.

Le stazioni di pompaggio combinate vengono progettate per gestire i flussi giornalieri di acque reflue, acque meteoriche a altri effluenti superficiali che sono comuni in molte reti per le acque reflue. Durante la progettazione di una stazione combinata è importante considerare le normali oscillazioni della rete fognaria e della capacità di ingresso massimo dovuta a eventi meteorologici. Sia le portate d’ingresso che il flusso massimo possono essere nettamente differenti rispetto alla portata normale.

L’acqua reflua è difficile da trasportare e gestire a causa dei suoi contenuti di sostanze organiche, detriti e altri materiali che spesso intasano i sistemi di pompaggio. Le stazioni di pompaggio devono soddisfare particolari requisiti di affidabilità, perché le fuoriuscite potrebbero avere un impatto negativo nell’ambiente punibile con multe costose. Ecco perché si può richiedere l’aiuto di Flygt che con le sue stazioni di pompaggio all’avanguardia e le pompe anti-intasamento sono in grado di soddisfare le tue esigenze specifiche in materia.