It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Norway. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tillat modus for høy kontrast

Nedsenkbare propellerpumper

I denne delen finner du Flygts tilbud av nedsenkbare propellerpumper og våre konvensjonelle propellerpumper. Alle propellerpumper installeres inni et stigerør som ofte henger ned fra overbygget. Nedsenkbare propellerpumper plasseres i bunnen av søylen uten noen form for festeelementer eller spesialutstyr. Det er raskt å installere dem og å ta dem ut for inspeksjon og service. De tradisjonelle utformingene er enten bygd som en komplett enhet som installeres på stedet eller som en demonterbar pumpe, noe som gjør at man kan ta ut hele rotoren fra søylerøret for å lette servicearbeidet.

Trenger du hjelp?

Kontakt en ekspert

Be om informasjon

Hvis du trenger mer informasjon eller er interessert i å få et tilbud, hjelper vi deg gjerne.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Product Models Teknologi Eksempelstudier og faktaark
Product Models
Det er ingen resultater som stemmer med søket ditt
Teknologi

FLYGT PROPELLPUMPER

Flygts propellerpumper er svært gode pumper for høye uttappingsmengder og lave til mellomstore utløpsløftehøyder. De er den mest kostnadseffektive pumpetypen for strømningsområdet som de håndterer. Pumpen består av en propell med fast bladvinkel eller et halvaksialt løpehjul med trim (diameter) som overholder de spesifiserte driftsbetingelsene.

Propellerpumper er høyspesifikke hastighetspumper, og derfor er de avhengig at pumpesumpen er godt konstruert for å kunne gjøre alvor av fabrikkytelsen. Flygt har kunnskapen, verktøyene og erfaringen som trengs for å konstruere en god pumpekum og en praktisk og funksjonell pumpestasjon for deg.

Eksempelstudier og faktaark

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Les mer

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Les mer

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Les mer

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Les mer

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Les mer