It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Ongelijk aantal starts

Applicatie

Dit type afwijking is van toepassing op afvalwaterpompstations met twee pompen, waarbij de pompen in elke cyclus regelmatig worden afgewisseld.

Het type afwijking is uitgeschakeld voor apparaattypen waarvoor de pompen over het algemeen niet regelmatig afwisselen.

Beschrijving

Gebruikers worden op de hoogte gebracht van deze afwijking als het aantal starts van een pomp gedurende enkele opeenvolgende dagen hoger is dan dat van de andere pomp in het station.

Mogelijke oorzaken

  • Eén pomp verlaagt herhaaldelijk het waterniveau en vertrouwt dus op de andere pomp om de cyclus te voltooien
  • Eén pomp start herhaaldelijk vanwege een fout in de pomp, een fout in de pompbesturing of een onjuiste configuratie van het station

Gerelateerde grafieken voor evaluatie

Voor instructies over waar u de gerelateerde grafieken kunt vinden voor onderzoek, zie
"Waar vind ik de afwijkingenschema's voor onderzoek?" onder Event FAQs > Anomalies .

Beschrijving van de tabel Detail van pompgebruik

De tabel toont de volgende gegevens:

  • De bedrijfsstatus van elke pomp in het station
  • Het waterniveau, indien beschikbaar

De tijdsduur in de grafiek is één dag met de maximale resolutie:

  • Als de afwijking actief is, toont de grafiek de vorige dag.
  • Als de afwijking is gestopt, toont de tabel de dag waarop de afwijking is begonnen.

Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • Het probleem dat de afwijking heeft veroorzaakt
  • De huidige status van het station, als de afwijking nog steeds actief is

Beschrijving van de tabel Aantal starts van de pompen

De tabel toont het dagelijkse aantal starts voor elke pomp in het station. De tijdsperiode in de grafiek is meerdere dagen. Met de tabel kan de gebruiker de volgende items evalueren:

  • De mate van het verschil in aantal starts tussen de twee pompen
  • De frequentie van het optreden van het probleem

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 1

De tabel Detail van pompgebruik toont dat pomp 2 vaak afhankelijk is van pomp 1 om de cyclus te voltooien.

Het schema Aantal starts van de pompen geeft dus aan dat het aantal starts van pomp 1 meer is dan dat van pomp 2.

De grafieken tonen aan dat het probleem de afgelopen maand regelmatig is opgetreden.

Evaluatie van grafieken, voorbeeld 2

De tabel Detail van pompgebruik toont een onregelmatige trend van het gemeten waterniveau met onrealistische pieken. De tabel toont ook frequente, zeer korte pompcycli die het waterniveau niet verlagen. Dit gedrag geeft aan dat er een probleem is met de bediening van de pompen.

De tabel Aantal starts van de pompen toont dat het probleem een hoog aantal starts veroorzaakt voor beide pompen, vooral voor pomp 2.

Schakel het type afwijking uit

Als het gedrag dat als een afwijking wordt geïdentificeerd normaal is voor een station, moet het type afwijking worden uitgeschakeld. Zie voor meer informatie "Hoe schakel ik een type afwijking in of uit? onder Veelgestelde vragen over gebeurtenissen > Afwijkingen .

Gerelateerde veelgestelde vragen

Veel gebruikers hebben vergelijkbare vragen gehad over gebeurtenissen, alarmen, afwijkingen en incidenten.