It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Acesso à água e energia coloca em risco o setor de mineração

Acesso à água e energia coloca em risco o setor de mineração

Em seu último relatório sobre o setor de mineração e metalurgia, a EY (antes Ernst & Young) indicou o acesso à água e energia como um dos dez principais riscos enfrentados pelas empresas. A concorrência na demanda de água e o aumento dos custos energéticos, especialmente na América do Sul e na África, estão afetando a capacidade de operação das empresas.

“A água e a energia entraram para a lista dos dez principais riscos este ano não porque sejam um risco novo, mas sim porque esse risco está tornando-se cada vez mais crítico em muitas partes do mundo”, afirma Mike Elliott, diretor global de mineração e metalurgia da EY. “Em algumas partes do mundo, como no Chile e no Peru, trata-se de uma questão de acesso, enquanto que em outros lugares é uma questão de custos, onde as empresas de mineração e metalurgia estão competindo com usuários locais e outros pela energia e pela água”.

De acordo com o relatório, as empresas de mineração gastaram, em 2014, 11,9 bilhões de dólares em infraestruturas de água em todo o mundo – um aumento de 250% em relação aos 3,4 bilhões de 2009. De forma semelhante, os preços globais da energia aumentaram em 260% desde o ano 2000.

“Dado que a energia e a água são componentes centrais da estrutura de custos, trata-se de um verdadeiro desafio”, explica Elliott. “As empresas de mineração e metalurgia deverão pensar em soluções mais criativas”.

O relatório da EY recomenda que as empresas implementem uma estrutura eficiente de gerenciamento da água que inclua todos os processos de desenvolvimento e operação. Devido ao aumento da escassez de água, as empresas que tratarem os riscos relacionados a este recurso como um desafio estratégico estarão muito melhor posicionadas no futuro. A EY afirma que as empresas devem avaliar a dependência da água e o abastecimento futuro, além de desenvolver planos para lidar com o aumento de preços e possíveis situações de escassez.

“O aumento dos custos traz à mesa um grande número de possíveis alternativas”, diz Elliott. “Uma delas, e não a menos importante, é como os recursos renováveis podem tanto ser uma fonte de energia como resolver uma parte do problema da água. Se pudermos dessalinizar a água do mar ou usar outras águas não potáveis, como águas residuais reprocessadas, isso proporcionará possíveis oportunidades”.

 

by Simon