It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Dr. Peter Gleick: a eficiência no uso da água é essencial para resolver a crise

Dr. Peter Gleick: a eficiência no uso da água é essencial para resolver a crise

Enquanto a Califórnia continua lutando contra a maior seca em mais de um século, os problemas relacionados à água estão novamente entre as prioridades dos planos políticos e econômicos. A Impeller conversou com o Dr. Peter Gleick, um mundialmente reconhecido especialista em questões relacionadas à água e ao clima e cofundador do Pacific Institute, uma das organizações não governamentais mais inovadoras na realização de pesquisas sobre como a mudança climática afeta o uso da água. Perguntamos ao Dr. Gleick o que os governos e empresas de serviços públicos devem fazer em épocas como esta para otimizar o gerenciamento da água. 

Enquanto a Califórnia continua lutando contra a maior seca em mais de um século, os problemas relacionados à água estão novamente entre as prioridades dos planos políticos e econômicos. A Impeller conversou com o Dr. Peter Gleick, um mundialmente reconhecido especialista em questões relacionadas à água e ao clima e cofundador do Pacific Institute, uma das organizações não governamentais mais inovadoras na realização de pesquisas sobre como a mudança climática afeta o uso da água. Perguntamos ao Dr. Gleick o que os governos e empresas de serviços públicos devem fazer em épocas como esta para otimizar o gerenciamento da água.

Por Isabelle Kliger 

P. A seca atual na Califórnia é a nova normalidade? 

R. Embora esperemos que a seca acabe logo e que tenhamos um ano de muitas chuvas para que os reservatórios, atualmente com menos da metade de seu nível normal, voltem a encher-se, também é razoável esperar que a mudança climática continue no futuro. Não sabemos ao certo o que acontecerá com as precipitações na Califórnia, mas sim sabemos que a demanda de água aumentará devido aos aumentos da temperatura, ao mesmo tempo em que teremos menos neve nas montanhas e o nível do mar continuará subindo. 

P. O pico de água já foi atingido no estado? 

R. Acho que é seguro dizer que a Califórnia está aproximando-se do pico de água: estamos simplesmente ficando sem novas fontes de água para satisfazer nossa demanda. Isto se torna mais evidente agora, durante a pior seca da época moderna, mas também seria verdadeiro em um ano normal. Se já não podemos mais contar com a infraestrutura atual de reservatórios, represas e aquedutos, isto significa que devemos procurar novas e inovadoras fontes de fornecimento, assim como novas formas de gerenciar a demanda e a conservação. 

P. Que medida a Califórnia pode tomar para lidar com esta situação? 

R. Em primeiro lugar, ela deve responder à crise de curto prazo tomando medidas de emergência, como racionamento do consumo de água. Mais a longo prazo, necessitamos de uma mudança fundamental na alocação de água, o que significa observar os padrões de bombeamento e a forma com que usamos a água na agricultura e na indústria. Cerca de 80% da água que usamos destina-se à agricultura; portanto, é fundamental que os agricultores aprendam a cultivar com menos água, usando soluções como a irrigação gota a gota, aspersores de precisão e monitores da umidade do solo. Também devemos modernizar nosso gerenciamento dos lençóis freáticos. O fato é que a Califórnia possui um dos sistemas de lençóis freáticos mais arcaicos do país, que extrai centenas de bilhões de litros de água subterrânea em excesso a cada ano. Finalmente, as autoridades também devem considerar a coleta e o uso de águas pluviais, assim como fazer um melhor uso de águas residuais tratadas, dois valiosos recursos que tendíamos a ignorar no passado. 

P. Que papel podem desempenhar as empresas públicas de fornecimento de água para melhorar o gerenciamento da água? 

R. Todas as empresas de água devem estimular seus clientes a serem mais eficientes. Segundo nossa experiência, as pessoas realmente respondem a apelos para melhorar a eficiência, normalmente resultando em uma redução de 10 a 15% no consumo. No entanto, isso somente funciona em curto prazo: quando a seca acaba, o uso volta a aumentar.

É por isso que as empresas de água devem buscar melhorias permanentes para a eficiência, como oferecer descontos para usuários que passam a utilizar equipamentos e sistemas de irrigação mais modernos e eficientes no uso da água. Embora tomar um banho mais rápido funcione em curto prazo, a instalação de um chuveiro de baixo fluxo reduzirá o consumo em mais de 50% para sempre! 

P. A fixação de tarifas é uma das soluções? 

R. Quando a água é tarifada corretamente, de forma a refletir seu custo real, as pessoas tendem a ser mais eficientes em seu uso. Na época em que vivemos, toda a água usada deveria ser medida e todas as empresas de água deveriam usar tarifas em blocos crescentes, ou seja, quanto mais você usar, maior será sua tarifa. Na Califórnia atualmente, 25% das empresas de água ainda oferecem preços em tarifas fixas, enquanto que 45 empresas de água ainda não exigem que seus clientes usem medidores de água. Trata-se de sistemas de preço antiquados que não deveriam mais existir na situação atual. Em vez disso, deveriam ser promovidas medidas de eficiência, e os usuários de alto consumo ou que têm vazamentos e não os consertam deveriam ser penalizados. 

P. Como convencer as pessoas de que investir em uma tecnologia mais eficiente vale a pena? 

R. A coisa mais inteligente, rápida e barata que podemos fazer é ajudar os consumidores de água a fazer o que quiserem fazer com menos água. Aumentar a eficiência ajuda tanto durante as secas como em períodos normais. A boa notícia é que as melhorias na eficiência tendem a compensar o investimento em um período de tempo relativamente curto. E, o que é mais importante, as melhorias na eficiência nos permitirão continuar fazendo o que precisamos fazer e, ao mesmo tempo, proteger nossos valiosos recursos hídricos para as gerações futuras. 

_______

Acesse a página sobre a nova seca da Califórnia do Pacific Institute. 

Leia os artigos da Xylem sobre a resiliência urbana da água: 

Soluções para o gerenciamento de inundações urbanas

Soluções para um futuro de escassez de água

 

 

by Isabelle Kliger