It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Solução de filtração e UV para o Lago de Garda

Solução de filtração e UV para o Lago de Garda

Localizado ao norte da Itália, o belo Lago de Garda é o maior lago do país e um destino popular de férias. Uma nova solução da Xylem foi instalada na estação de tratamento de Peschiera del Garda da região, a qual inclui um filtro da Leopold e um sistema UV da Wedeco. O sistema reduzirá o uso de energia e fornecerá água para ser usada na agricultura correnteza abaixo.

A estação de tratamento de Peschiera del Garda tinha uma série de desafios. Localizada no extremo sul do Lago de Garda, a estação é responsável por tratar todo o esgoto da região. Na maior parte do ano, a estação atende a uma população residente de 150 mil pessoas, mas, no verão, esse número sobe para 330 mil pessoas. Isso significa que, no calor, a estação funciona na capacidade máxima.

Além disso, a estação deve garantir que a água descarregada esteja em conformidade com normas ambientais rigorosas. A água da estação é descarregada no rio Mincio, que deságua nos lagos dos arredores da cidade de Mântua, em uma área ambientalmente sensível. A estação precisa cumprir esses regulamentos ambientais sem aumentar o consumo de energia, o que aumentaria os custos para os usuários.

Desempenho melhorado do filtro

Leopold-underdrain-300x200.jpg

Para satisfazer às demandas da população, a estação de tratamento de Peschiera del Garda decidiu instalar recentemente um novo sistema de filtração com uso de areia. A Xylem foi escolhida para criar uma camada filtrante, com grãos de areia entre 1,3 e 2 mm de diâmetro, os quais eram otimizados para coletar as partículas que passavam pelos tratamentos anteriores. A filtração ocorre em oito tanques com uma área total de 560 m².

Os drenos Tipo S da Leopold foram instalados para garantir um fluxo de ar uniforme e contínuo de todos os orifícios das plataformas superiores. Os orifícios com espaçamentos próximos do dreno Tipo S da Leopold evitam a formação de espaços mortos, o que expõe todos os meios para a ação de limpeza do ar.

O sistema de drenos também possibilita um ciclo operacional mais longo, com menos perda de areia. Foi rapidamente instalado na estação e poderá funcionar por 25 anos sem a necessidade de nenhuma manutenção significativa ou de substituição de componentes. Durante períodos de carga elevada, o processo de retrolavagem também pode ser alternado em diferentes piscinas para filtrar o sistema de esgoto sem interrupções.

Sistema UV eficiente em termos energéticos

Após a remoção dos sólidos em suspensão, o processo de tratamento é concluído com a desinfecção. Esse processo mata as bactérias, principalmente a E. coli, que sobreviveram as etapas anteriores de tratamento. No passado, era usado hipoclorito nas águas residuais, o qual era muito caro e adicionava sustâncias químicas à água que poderiam ser prejudiciais em caso de reutilização para a agricultura.

Com isso, a estação decidiu investir em uma das tecnologias mais eficazes nos dias de hoje: a desinfecção por UV. Além de ser eficaz na eliminação de bactérias, o uso dessa solução que consome menos energia também reduz os custos. Um sistema de desinfecção UV TAK 55 da Wedeco foi instalado na estação, contando com 168 lâmpadas Ecoray.

O sistema da Wedeco é fornecido também com um sistema de controle automatizado para otimizar a intensidade das lâmpadas com base na qualidade da água. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia e garante, ao mesmo tempo, a conformidade com os regulamentos relacionados a bactérias. Depois da instalação do sistema UV da Wedeco, a estação até obteve níveis menores que os dos limites legais.

 

by Simon