It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Para além da poupança: como a eficiência hidráulica está a redefinir as regras da rentabilidade industrial

No meu papel como Field Sales Engineer OEM, contacto diariamente com projetistas e fabricantes que enfrentam uma pressão crescente sobre as margens. O aumento dos OPEX, a volatilidade dos custos energéticos e a procura de soluções cada vez mais sustentáveis estão a mudar as regras do jogo.

O que observo no terreno é claro: a eficiência já não é um “extra”. É uma alavanca estratégica para proteger a rentabilidade.

O paradoxo da energia oculta

Muitos sistemas industriais escondem consumos energéticos que não geram valor produtivo. Sistemas hidráulicos sobredimensionados ou não regulados dissipam energia sob a forma de calor e perdas mecânicas.

Quando falo com OEM`s , surge frequentemente o mesmo cenário: instalações concebidas com amplas margens de segurança que, na operação real, funcionam longe do seu ponto ótimo. Resultado? Custos energéticos elevados e desgaste prematuro.

Integrar soluções de elevado rendimento como as de Lowara significa transformar este paradoxo numa vantagem competitiva concreta.

A armadilha do sobredimensionamento

Durante anos prevaleceu o princípio “mais vale sobrar”. Mas hoje sabemos que sobredimensionar uma bomba significa fazê-la trabalhar longe do Best Efficiency Point (BEP), com ciclos frequentes de arranque e paragem (short cycling).

Isto implica:

  • maior consumo energético
  • esforço mecânico em rolamentos e selos mecânicos
  • redução da vida útil
  • aumento do “Total Cost of Ownership”.

A verdadeira mudança acontece quando se passa de uma abordagem estática para uma abordagem adaptativa. A modularidade e a tecnologia inverter permitem que o sistema forneça apenas a energia realmente necessária.

Produtos Lowara como as séries e-SV e e-HM foram concebidas precisamente para isso: oferecem o mesmo desempenho hidráulico com menor potência instalada, reduzindo o consumo e o TCO para os OEM e clientes finais.

Inteligência em vez de força bruta

Um dos desperdícios mais comuns é o funcionamento a velocidade fixa contra uma válvula estrangulada. É energia dissipada desnecessariamente.

Com sistemas de velocidade variável como o HYDROVAR® X, a bomba torna-se inteligente: funciona apenas quando necessário e na medida necessária. A modulação em tempo real permite poupanças energéticas certificadas até 70 %.

No setor HVAC, os circuladores eletrónicos Lowara ecocirc XL e XLplus (EEI ≤ 0,20) não só garantem conformidade com a ErP, como oferecem diferenciação competitiva através da comunicação via bus de campo. Isto permite que a máquina OEM se autorregule, minimizando inércias térmicas ineficientes e intervenções manuais.

Motores IE5: ultrapassar o padrão

O verdadeiro salto tecnológico é alcançado com motores de eficiência ultraelevada. A gama Lowara Smart Pump integra motores IE5 Ultra-Premium Efficiency baseados em ímanes permanentes.

As vantagens concretas incluem:

  • redução drástica das perdas internas mesmo a cargas parciais
  • manutenção de elevados rendimentos nas condições típicas dos processos industriais
  • maior durabilidade e fiabilidade da bomba

Não é apenas uma escolha técnica, mas um argumento comercial tangível: oferecer máquinas que consomem menos energia e garantem desempenho elevado e constante, transformando a eficiência em valor competitivo.

Projeto orientado por dados

Num mercado orientado para resultados, a eficiência não pode basear-se em estimativas aproximadas. Ferramentas como o SOLVER permitem calcular com precisão o “Life Cycle Cost” (LCC) e o ROI já na fase de projeto.

Para as OEM´s, isto significa escolher componentes Lowara dimensionados exatamente para o ponto de funcionamento ótimo, reduzindo ineficiências e riscos e maximizando o retorno ao longo do tempo.

O futuro é adaptativo

A engenharia industrial está a evoluir para sistemas inteligentes, motorização de eficiência ultraelevada e monitorização contínua. Esta integração não só reduz drasticamente os OPEX, como prepara o caminho para a integração com fontes renováveis como o solar fotovoltaico.

A pergunta que coloco frequentemente aos meus interlocutores é simples:

O seu design está a criar valor real ou a consumir margens ocultas?

Com as soluções Lowara, a eficiência já não é um custo a justificar: é uma estratégia concreta para gerar rentabilidade e resiliência.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions