It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Da inovação à vantagem competitiva: como apoiar verdadeiramente os OEM no mercado B2B

por Federico Dallera – Sales Director OEM, AW, South West EU & Benelux

No mercado B2B, e em particular no universo dos OEM, a inovação tecnológica já não pode ser interpretada como uma simples soma de funcionalidades avançadas. Hoje, a inovação só faz sentido se conseguir traduzir-se em soluções concretas, capazes de resolver problemas reais ligados ao projeto, à integração, à manutenção e à conformidade normativa das máquinas.

“Os OEM não procuram tecnologia pela tecnologia em si, mas sim soluções aplicadas que funcionem realmente no terreno, reduzindo complexidade, tempo e riscos”, explica Massimo Speranza, Application Engineering Director AW Europe. “O nosso papel é transformar a inovação numa vantagem operacional imediata.”

É precisamente desta visão que nasce a abordagem application driven da Xylem Lowara: compreender profundamente o contexto de aplicação, as condições operacionais e os requisitos regulamentares, para transformar a tecnologia em benefícios mensuráveis, como a redução dos tempos de integração, a simplificação da manutenção, a melhoria do desempenho e a sustentabilidade do produto final.

Controlo inteligente: para além da simples variação de velocidade

No passado, o variador de frequência era principalmente uma ferramenta para regular a velocidade do motor. Isto significava que o OEM tinha de projetar e gerir separadamente a bomba, o quadro elétrico e as lógicas de controlo, aumentando a complexidade, os tempos de integração e as possíveis margens de erro.

Com o hydrovar® X, este cenário muda radicalmente. Motor, conversor de frequência e eletrónica inteligente estão integrados numa única unidade compacta, pronta a utilizar. Assim, o OEM recebe uma solução plug & play que reduz ao mínimo a cablagem e simplifica drasticamente a montagem da máquina.

“Integrar motor, controlo e inteligência numa única plataforma significa retirar complexidade ao OEM e devolver-lhe tempo para se concentrar no verdadeiro valor da máquina”, sublinha Dallera.

As vantagens são concretas: instalação e colocação em serviço mais rápidas, menor ocupação de espaço na máquina e uma poupança energética que pode atingir até 70 %, graças à otimização inteligente da velocidade do motor em função das necessidades reais da instalação.

Automação guiada: reduzir erros e acelerar processos

A automação não deve apenas garantir desempenho, mas também simplificar o trabalho do OEM. As soluções Lowara foram concebidas para acompanhar o utilizador passo a passo, reduzindo a dependência de competências especializadas e limitando o risco de erros durante a instalação.

A colocação em serviço guiada permite configurar o sistema em apenas alguns minutos através de uma aplicação intuitiva, tornando o processo mais rápido, seguro e repetível. Um aspeto particularmente importante para OEM que produzem máquinas em série ou destinadas a diferentes mercados.

“Normalizar a colocação em serviço significa reduzir variabilidade e incerteza, melhorando qualidade e fiabilidade mesmo em grande escala”, afirma Dallera.

Além disso, o suporte multilingue, disponível em até 28 idiomas, permite replicar os mesmos processos em diferentes países, facilitando a expansão internacional e garantindo consistência operacional independentemente do mercado de destino.

Sensores e dados inteligentes: apenas o que é realmente necessário

No caminho para a digitalização, recolher demasiados dados pode tornar-se contraproducente. Os OEM precisam de informação útil, não de complexidade adicional. Por isso, as soluções Lowara apostam numa abordagem seletiva e inteligente aos dados.

Soluções como a bomba e-LNE com hydrovar® X integram algoritmos internos capazes de monitorizar parâmetros fundamentais como pressão, caudal e condições operacionais, sem necessidade de sensores externos dispendiosos ou complexos de instalar.

“O valor dos dados não está na quantidade, mas sim na sua capacidade de prevenir problemas e proteger a máquina.”
Sales Director, OEM, AW, South West EU & Benelux

A conectividade através de protocolos standard como Modbus RTU e BACnet permite uma integração simples nos sistemas SCADA ou BMS existentes, oferecendo uma visão clara e em tempo real do desempenho, sem sobrecarregar a arquitetura do sistema.

Instalações future proof: eficiência, sustentabilidade e continuidade operacional

Uma máquina moderna deve ser concebida para durar no tempo, adaptar-se à evolução regulamentar e suportar futuras atualizações tecnológicas. As soluções Lowara seguem uma lógica future proof, que combina eficiência energética, digitalização e modularidade.

Os motores de ímanes permanentes em classe IE5 garantem a máxima eficiência energética e conformidade com as normas ambientais mais exigentes. Ferramentas digitais como o Xylem Solver e os ficheiros BIM permitem aos OEM projetar com elevada precisão, simplificando retrofits, substituições e futuras atualizações.

“Projetar hoje pensando já no amanhã significa oferecer ao mercado máquinas mais sustentáveis, fiáveis e preparadas para evoluir”, conclui Dallera.

Conclusão

As soluções Lowara não se limitam a fornecer componentes, mas disponibilizam competência aplicativa, consultoria técnica e inovação integrada. Uma abordagem que permite aos OEM transformar tecnologias avançadas em vantagens concretas, mensuráveis e imediatamente aplicáveis, aumentando a competitividade da máquina e simplificando o trabalho do engenheiro.

Além disso, os OEM que confiam na Xylem Lowara sabem que podem contar com um parceiro competente e fiável, com uma presença global capaz de garantir apoio contínuo ao longo de todo o ciclo de vida da máquina: desde a fase de projeto até à colocação em funcionamento, passando pela gestão operacional e pelas futuras atualizações.

“Quando a inovação se torna fácil de integrar e capaz de resolver problemas reais, então transforma-se num verdadeiro motor de competitividade para os OEM”, conclui Federico Dallera.