It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

hydrovar® X: pensado para quem instala, e não apenas para quem projeta

No meu papel de Product Manager, um dos aspetos mais importantes a ter em conta é procurar responder às necessidades do mercado com produtos concretos. E um dos temas que surge constantemente — por parte da rede comercial, dos instaladores e dos parceiros técnicos — é a dificuldade que se encontra na fase de instalação e colocação em serviço dos sistemas.

Sistemas que funcionam perfeitamente no papel podem tornar-se um problema real em obra. Configurações complexas, interfaces pouco intuitivas, arranques lentos. O resultado são tempos longos, erros e custos imprevistos que recaem sobre quem instala.

O hydrovar® X responde exatamente a este desafio.

"Quando pensamos no hydrovar® X, não olhamos apenas para o desempenho hidráulico ou para a eficiência energética. Olhamos para quem o coloca em funcionamento dia após dia. O objetivo é garantir que a primeira ligação não seja um quebra-cabeças, mas sim um passo natural e rápido."

O hydrovar® X integra variador de velocidade e motor síncrono IE5, com um software aplicativo integrado que simplifica a colocação em serviço, a programação e o uso diário — inclusive através de uma app dedicada e de um visor intuitivo.

Características que reduzem erros e tempos

O hydrovar® X integra funcionalidades que respondem concretamente às necessidades dos instaladores:

  • Software integrado para o arranque rápido
  • Visor claro e app móvel para controlo e configuração
  • Gestão multibomba até 8 unidades sem ponto único de falha
  • Parâmetros predefinidos e automatizados para as aplicações mais comuns

"Integrámos funções que antecipam as necessidades do instalador: menos menus para navegar, mais feedback imediato sobre o processo de arranque."

O impacto no terreno: tempos, custos e desempenho

Quem instala tem frequentemente de lidar com instalações antigas, espaços reduzidos e colocações em serviço urgentes. O hydrovar® X responde a estas condições com vantagens concretas e mensuráveis:

  • Tempos de colocação em serviço mais curtos graças a lógicas guiadas
  • Redução dos erros de configuração, mesmo em condições não ideais
  • Maior fiabilidade desde o arranque
  • Uma perceção positiva do produto desde a primeira utilização

O hydrovar® X foi concebido para aplicações como abastecimento de água, HVAC, irrigação, sistemas de incêndios e sistemas industriais, com potências de 3 a 22 kW e controlo remoto através de app e interface gráfica.

Por que razão faz a diferença esta simplicidade

Num mercado onde o instalador tem de gerir diversas variáveis, a simplicidade operacional não é um extra: é uma vantagem competitiva estratégica.

"O valor de um produto mede-se também pela facilidade com que pode ser arrancado e mantido. O hydrovar® X nasce com este princípio."

O hydrovar® X não é apenas tecnologia avançada. É tecnologia pensada para o instalador: intuitiva, adaptável e rápida de configurar.

O hydrovar® X equipa soluções de bombagem multiestágio, boosters e bombas centrífugas, cobrindo uma ampla gama de aplicações. Num setor onde cada hora de obra conta, reduzir a complexidade na fase de instalação significa reduzir custos, erros e stress — para todos.

Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions