It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Mais vida útil, menos avarias: o valor de hydrovar® X para sistemas OEM

de Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

As OEM operam num contexto cada vez mais complexo e competitivo: devem garantir instalações fiáveis, eficientes e fáceis de gerir, respondendo a pedidos de continuidade operativa, redução dos custos de manutenção e optimização energética. Cada paragem de máquina não é apenas um problema técnico, mas gera impactos económicos, atrasos nas entregas e riscos para a reputação dos clientes. Além disso, a crescente complexidade dos sistemas e as expectativas de sustentabilidade impõem soluções que combinem prestações elevadas com gestão inteligente dos recursos.

Neste cenário, o hydrovar® X de Xylem representa uma resposta concreta: uma solução integrada que une motor IE5 de relutância assistida e inversor num único sistema compacto, concebido para apoiar as OEM a superar os desafios quotidianos, melhorando as prestações, protegendo os componentes e reduzindo ao mínimo os riscos de paragem da instalação.

Gestão inteligente da velocidade e protecção contra avarias: menos manutenção, mais fiabilidade

Um dos aspectos mais imediatos do hydrovar® X é a gestão inteligente da velocidade. A bomba já não trabalha constantemente ao regime máximo, mas modula a sua própria operatividade com base na procura real da instalação. Esta abordagem reduz vibrações e stress mecânico, diminui o desgaste de rolamentos e empanques mecânicos, estende a vida útil da bomba e limita a necessidade de intervenções de manutenção extraordinária. Nos modelos verticais multiestágio e-SV, o hydrovar® X valoriza ainda mais a robustez construtiva graças a componentes concebidos para durar, como empanques equilibrados e materiais antidesgaste de elevadas prestações, garantindo fiabilidade mesmo nas condições operativas mais exigentes.

O hydrovar® X trabalha também "nos bastidores" para proteger o sistema de eventuais anomalias eléctricas. Sobrecargas, picos de tensão, sobreaquecimentos ou perdas de fase são detectados e geridos automaticamente, salvaguardando motor e bomba. O diagnóstico integrado, claro e detalhado, fornece códigos de erro específicos que permitem intervenções rápidas e direccionadas, reduzindo ao mínimo os tempos de paragem e garantindo a continuidade operativa.

Uma vantagem adicional é a capacidade predictiva oferecida pela conectividade com o Xylem Vue Secure Connect, a plataforma IoT da Xylem. Graças a esta tecnologia, é possível analisar dados históricos e tendências de funcionamento, receber avisos preventivos e planear intervenções de manutenção de forma proactiva. Desta forma, a gestão da instalação passa de uma abordagem reactiva para uma preventiva, aumentando a fiabilidade global do sistema e apoiando as OEM a garantir níveis de serviço mais elevados aos seus próprios clientes.

Eficiência energética e gestão multibomba: prestações ideais para sistemas OEM complexos

Do ponto de vista da performance, o hydrovar® X combina motor IE5 e drive com eficiência IES2, assegurando pressão estável, adaptação imediata às variações de carga e gestão multibomba até oito unidades em configurações complexas. Isto torna a solução ideal para aplicações modernas e sistemas articulados, onde precisão, continuidade e optimização energética são requisitos fundamentais. Regulando a velocidade em função da real procura, a bomba consome apenas a energia necessária, reduzindo os custos operativos e o impacto ambiental e garantindo um rápido retorno do investimento.

Em última análise, o hydrovar® X não é simplesmente um inversor, mas uma nova abordagem à gestão da bomba: mais eficiência, maior protecção e continuidade operativa. Para as OEM que desejam integrar nos seus próprios sistemas soluções fiáveis, modernas e competitivas, o hydrovar® X representa hoje uma das opções mais evoluídas da gama Lowara, capaz de responder às exigências dos sistemas complexos e das aplicações mais avançadas.