It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Atrações e passeios na água

Caiaque, rafting e outras atividades aquáticas

As atividades e cursos aquáticos podem ter diferentes formatos, e podem ser encontrados em parques de diversões e em competições desportivas. Ajudamos a conceber o seu sistema de bombas para todas as situações, desde parques aquáticos, de percursos amadores a percursos profissionais como os dos Jogos Olímpicos. Na realidade, as bombas Flygt podem ser encontradas em vários percursos de caiaque em toda o mundo. Outras aplicações comuns incluem rios artificiais para rafting em rios, grandes montanhas-russas aquáticas e "lazy rivers".

Independentemente da água ou da velocidade de que necessita para o passeio ou percurso, as nossas bombas aceitam sempre o desafio. O caudal pode ser facilmente ajustado, transformando um percurso de caiaque de água branca num rio com corrente para amadores em poucos minutos. As bombas podem ser instaladas de diferentes formas, com uma ligação a um rio existente ou utilizando água de um lago ou reservatório. As bombas Flygt submersíveis permitem instalações compactas, silenciosas e ocultadas do público.

Entender os seus desafios

  • Frequentemente utilizadas de forma contínua durante as horas de funcionamento das instalações
  • Seleção de bomba e conceção de sistema para fiabilidade e utilização mínima de energia
  • A fiabilidade da bomba é um fator essencial, uma vez que raramente são utilizados os equipamentos sobresselentes instalados
  • Risco de obstrução devido a circulação de água sem uma limpeza adequada
  • Os custos de construção obrigam frequentemente à utilização de estações de bomba pouco profundas, para minimizar os custos de escavação
Divertimentos e atrações aquáticos Aumento de pressão