It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

N-Technology

AS BOMBAS N AUTOLIMPANTES AUMENTAM A CONFIABILIDADE E ECONOMIZAM DINHEIRO

A inovadora tecnologia N revolucionou o bombeamento de efluentes com alta eficiência sustentável e operação autolimpante, possibilitando, assim, um custo total de propriedade mais baixo.  

A tecnologia N confere a opção de personalizar sua solução em bombas, optando por ferro fundido, Hard-Iron™ ou aço inoxidável ou anel de inserto cortadora para atender suas necessidades em uma operação confiável. A tecnologia N Flygt permite que você reduza substancialmente o consumo de energia, frequentemente chegando a 25% em comparação a uma bomba impulsora de canal convencional.

O impulsor N semiaberto e o canal de alívio trabalham juntos para se obter a capacidade autolimpante. As palhetas do impulsor N com bordas de proteção contra retorno, juntamente com o pino-guia, direcionam os fragmentos sólidos para longe do centro do perímetro da entrada. Quando os sólidos chegam ao perímetro da entrada, eles são coletados dentro do sulco de alivio e deslizam pela extremidade da palheta do impulsor, indo para fora da bomba.

Em nossa missão de aperfeiçoamento, trabalhamos ainda mais para aumentar a confiabilidade da melhor hidráulica do mundo. O resultado é a hidráulica Flygt Adaptive N™, provando que nada é tão bom que não possa melhorar!

Produtos relacionados