It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Descubra as águas de Londres

Descubra as águas de Londres

Com uma população de oito milhões de pessoas e 30 milhões de visitantes vindos de todo o Mundo, Londres tem vários desafios relativos à qualidade da água. Ao longo dos anos, os produtos da Xylem (incluindo Flygt, Lowara, Leopold e Sanitaire) ajudaram Londres a superar estes desafios, desde o monitoramento de uma das maiores barreiras móveis anti-enchentes até ao transporte de água para um dos maiores distritos financeiros do Reino Unido. Continue lendo para um tour pelos bastidores das águas de Londres.

ILUSTRAÇÃO/NILS-PETTER EKWALL

 

1.png   Praça Leicester

Localizado dentro da Praça Leicester, o cinema Warner Vue tem uma pequena estação de bombas Flygt muito próxima a uma das telas do cinema. Em caso de inundação, o efluente inevitavelmente acabaria no cinema. Para garantir que isto nunca ocorra, o local conta com um painel de controle Flygt com comunicação remota GSM instalada. Ele envia um sinal de alarme, alertando as pessoas certas caso haja sinais prematuros de inundação.


  O West End

A famosa área “West End” de Londres é renomada por sua variedade e grande número de teatros. O teatro Adelphi contém bombas de resfriamento de 30 kW da Lowara.


  Hyde Park

O Serpentine é um lago de recreação situado no Hyde Park. As bombas da série 3000 da Flygt são utilizadas em várias fontes localizadas no lago. O Serpentine e suas fontes atraem um elevado número de turistas todos os anos.


  Aeroporto Heathrow

O aeroporto de Heathrow é considerado um dos maiores aeroportos do mundo em número de passageiros. Bombas e aeradores Flygt tratam não só dos esgotos e do bombeamento da água (resultante de tempestades) no aeroporto, mas ainda garantem que toda a água da chuva seja escoada e retirada para que o aeroporto mantenha o seu normal funcionamento. Em Heathrow, painéis de controle de bombas Flygt – aprovados pela BAA – monitoram e controlam a rede de bombas.


  O centro de televisão da BBC

O centro de televisão da BBC é a sede da emissora BBC. Inaugurado oficialmente em 1960, permanece como um dos maiores centros de transmissão no Reino Unido. A sede está equipada com bombas de aquecimento da Lowara que contam com unidades de velocidade variável Hydrovar e conjuntos de pressurização.


  Pálacio de Buckingham

O palácio de Buckingham e seus edifícios vizinhos beneficiam-se dos contratos de manutenção da Flygt, os quais garantem que as bombas realizem seu trabalho em um nível otimizado durante todo o ano.


  Houses of ParliamentAs Casas do Parlamento

As Casas do Parlamento são a casa do governo do Reino Unido, incluindo as duas câmaras do Parlamento: a Câmera dos Lordes e a Câmera dos Comuns. Este histórico edifício é quipado com bombas verticais multi-estágio da Lowara que contam com unidades de velocidade variável Hydrovar.


  Tratamento de águas residuais de Hampton

Blocos para fundo falso de filtro Leopold cumprem um papel essencial no processo de filtração no maior centro de tratamento de águas residuais do Reino Unido. Este processo permite que o centro de tratamento de águas residuais de Hampton produza uma das águas potáveis com melhor qualidade no mundo. O equipamento de filtragem da Leopold também está presente perto dos  centros de tratamento de Hornsey e Chingford.


  Kalanithy VairavamoorthyEstádio do Chelsea FC

As bombas da série 2000 da Flygt são aqui usadas para remoção do excesso de água que cai do telhado do estádio.


  Curso de águas claras

As bombas Flygt garantem níveis de fluxo essenciais para campeonatos de slalom, gerando uma experiência de canoagem o mais natural o possível. O sistema de monitoramento e supervisão analisa os sinais dos sensores das bombas, como temperatura e óleo. O sistema oferece um nível extra de protecção para as bombas, evitando que o curso das águas provoque interrupções ou danos nas bombas.


  London UndergroundO metrô de Londres

Cerca de 310 unidades de controle das bombas Flygt estão posicionadas estrategicamente na rede de metrô londrina, obtendo dados de essenciais sobre os fluidos – de forma remota – em vários túneis, estações e unidades de escalonamento. As informações são retransmitidas para as estações de trabalho Aquaview todo metrô, a maior instalação Aquaview no Reino Unido. Os dados são usados para se determinar quando as bombas de drenagem Flygt precisam ser usadas, e, para se evitar que a água atinja níveis inseguros que possam levar ao desligamento da rede por razões de segurança.


  Neal Keny-GuyerPontos de águas negras

Contruído recentemente, este ponto fornecerá abastecimento de água ao fluxo adicional que o amplo campeonato esportivo adicionará à cidade de Londres. Todo o esgoto e efluentes produzidos por este local serão bombeados para o tratamento de esgoto de Beckton, onde serão tratados, envolvendo difusores para aeração da Sanitaire.


  Beckton Sewage Treatment WorksTratamento de esgotos de Beckton 

Servindo mais de 3,5 milhões de pessoas, o tratamento de águas residuais de Beckton fica no banco norte do Rio Thames e  foi contruído em 1865. Difusores de membrana Sanitaire série Silver estão localizados dentro das vias de aeração como parte das instalações de coleta, oferecendo um tratamento biológico secundário no local. 


  Canary Wharf

O Canary Wharf é um dos maiores distritos comerciais no Reino Unido, com muitos dos maiores prédios do país nele situados. Há uma variedade de bombas Flygt e estações externas de telemetria instaladas que cobrem toda a área. A rede de bombas Flygt se comunica com um grande sistema SCADA localizado no centro próprio de controle de manutenção de Canary Wharf.


  Barreira Thames

A barreira Thames é uma das maiores barreiras móveis do mundo contra enchentes e seu principal objetivo é evitar que Londres seja inundada por grandes ondas ou durante grandes tempestades. Doze bombas Flygt foram instaladas dentro da barreira durante sua construção e estão em uso até hoje. Unidades D7000 de telemetria estão instalados para monitoramento e coleta de dados ambientais. Isto permite o monitoramento de níveis da água em diferentes pontos do rio para que as barreiras possam ser elevadas ou abaixadas instantaneamente para controlar os níveis e proteger as áreas vizinhas contra enchentes. 


  Trabalho de tratamento do esgoto

Juntamene com Beckton, outros locais de tratamento de água do Thames, como Crossness, Longreach, Mogden e Riverside, também incorporaram o equipamento de aeração Sanitaire, misturadores submersíveis e bombas Flygt que vão desde a série 2000 de drenagem de água até às série 3000 e 3001.

 
by Illustration/Nils-Petter Ekwall