It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Bacias de contenção de águas pluviais: resolvendo a sedimentação

Bacias de contenção de águas pluviais: resolvendo a sedimentação

Quando ocorrem tempestades, os sistemas de contenção de águas pluviais são fundamentais para evitar a sobrecarga e proteger as comunidades. A sedimentação, no entanto, pode ser um grande problema nas bacias de contenção. Saiba como uma estação de tratamento na Bélgica resolveu este problema com a tecnologia da Xylem e a expertise de engenharia.

As áreas urbanas são especialmente vulneráveis às inclemências do tempo. Nas cidades, as superfícies são menos permeáveis e é maior o escoamento de águas pluviais, o que aumenta o risco de inundações e sobrecarga dos esgotos combinados. A contenção de águas residuais é uma forma de resolver isso.

O que é a contenção de águas residuais? A contenção de águas residuais é um método de gerenciamento de águas pluviais que reduz os picos de vazão à taxa normal por meio do uso de bacias ou tanques. Essas bacias ou tanques coletam as águas pluviais e devolvem-nas lentamente à rede, a taxas controladas.

A contenção de águas residuais não apenas ajuda a evitar inundações e sobrecarga de esgotos combinados, mas também pode garantir que processos essenciais, como o tratamento, possam ser executados. É a solução de controle ideal para regular o fluxo de águas pluviais e pode ser implementada de várias formas diferentes. Entre elas, estão tanques de infiltração, túneis profundos de contenção e sistemas alternativos, como o túnel SMART de Kuala Lumpur, que é uma autoestrada combinada com um túnel de águas pluviais.

A contenção de águas pluviais também apresenta uma série de desafios, a maioria deles relacionada à sedimentação e à limpeza.

Evitando a sedimentação em bacias de contenção de águas residuais

A sedimentação nas bacias de contenção pode causar odores desagradáveis e contaminação. Nos casos mais graves, a sedimentação pode entupir bombas se a estação receptora for esvaziada repentinamente sem a suspensão contínua de sólidos.

No Complete Guide to Stormwater Management da Xylem, você pode aprender como os diferentes métodos para esvaziar e limpar as bacias de contenção de águas pluviais afetam a sedimentação. Por exemplo, podem ser usados misturadores para evitar a sedimentação em tanques de contenção mantendo os sólidos em suspensão e criando uma mistura uniforme.

Desafio belga: acúmulo de lodo em bacias de contenção

Um dos projetos de contenção de águas residuais que a Xylem recentemente concluiu foi em uma estação de tratamento de esgotos em Rosières, na Bélgica. A estação – operada pela Intercommunale of Walloon – é a segunda maior da região, tratando águas residuais para mais de 100.000 moradores. Os gerentes da estação estavam tendo problemas com o acúmulo de lodo em duas bacias de contenção de águas residuais.

As bacias de contenção foram criadas para proteger a comunidade contra um aumento súbito no fluxo de águas residuais devido às tempestades e foram recentemente reformadas para cumprir as últimas normativas europeias. No entanto, os problemas nessas duas bacias continuaram causado falhas na estação, o que se tornou um verdadeiro desafio para os gerentes.

A principal origem dos problemas estava no fato do escoamento de águas pluviais carregar areia fina, o que torna a água abrasiva. A areia afetou a mistura contínua do esgoto, que é necessária para tratar o lodo em excesso. Isso provocou um acúmulo de lodo no fundo das duas bacias de contenção. Também dificultou e encareceu a limpeza das bacias, pois eram necessários carros-tanque e soluções de drenagem dispendiosas para gerenciar o lodo.

Melhorando a capacidade de mistura e limpeza das bacias

Trabalhando com a Intercommunale of Walloon e uma equipe de engenheiros civis, a Xylem ajudou a desenvolver uma solução de engenharia que melhorou a capacidade de mistura e limpeza das bacias.

Novos ejetores de ar-água equipados com bombas com impulsores de ferro duro substituíram os hidroejetores que estavam instalados e falhavam. Os novos ejetores foram projetados para remover os sedimentos do fundo, criar um fluxo de massa, suspender partículas e, em última análise, proporcionar uma mistura mais homogênea.

Melhorias de projeto e manutenção para impedir a sedimentação

O projeto de ambas as bacias foi revisado para definir como influenciar melhor as diferentes fases de mistura, drenagem e limpeza.

Isso teve como resultado a integração de um poço de drenagem na borda de cada bacia, assim como uma inclinação de 1% no fundo para reduzir o risco de problemas relacionados à sedimentação – especialmente durante períodos prolongados de seca. Também foi implementado um programa consistente de operação e manutenção para a limpeza, a fim de proporcionar um desempenho ideal.

Esse projeto de contenção melhorou com sucesso o tratamento de águas residuais e pluviais de toda a região do Brabante Valão. O sistema de esgotos da região agora está muito melhor equipado para gerenciar futuras tempestades e as águas pluviais.

Quer saber mais sobre a contenção de águas residuais?

Faça download do manual: The Complete Guide to Stormwater Management