It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bombas de coluna submersíveis

Nesta seção, você encontrará a oferta da Flygt de bombas de coluna submersíveis e nossas bombas de coluna convencionais. Todas as bombas da coluna estão localizadas dentro de uma coluna de descarga, que é frequentemente suspensa da estrutura superior. As bombas submersíveis da coluna estão assentadas na parte inferior da coluna, sem fixadores ou equipamentos especiais. Elas podem ser instalados e removidos rapidamente para inspeção e manutenção. Os designs tradicionais são construídos como uma unidade completa instalada no local ou como um tipo extraível, que permite extrair todo o conjunto rotativo do tubo da coluna para facilitar o serviço.

Need help?

Contact an Expert

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Required Field
Pump Models Technology Case Studies & White Papers
Pump Models
There are no results that match your search
Technology

BOMBAS DE COLUNA FLYGT

As bombas de colunas da Flygt são excelentes bombas para altos fluxos de descarga e cabeças de descarga de altura entre baixa e média. Elas são o tipo mais econômico de bomba, visto a faixa de vazão que elas podem manipular. A bomba compõe-se de um propulsor com um ângulo de lâmina fixo ou um impulsor semi-axial com uma compensação (diâmetro) que atenda às condições de trabalho especificadas.

As bombas de coluna são bombas de alta velocidade específica e, portanto, dependem de um poço de bomba bem projetado para fornecer desempenho de fábrica. A Flygt possui o conhecimento, ferramentas e experiência para ajudá-lo a projetar um bom poço úmido e uma estação de bombeamento prática e funcional.

Case Studies & White Papers

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Read More

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Read More

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Read More

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Read More

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Read More