Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Laticínios Bela Vista faz parceria com a Xylem para desenvolvimento sustentável de energia

O reator ADI-BVF® ajuda o produtor de laticínios brasileiro a aumentar a capacidade e reduzir sua pegada ambiental

A Laticínios Bela Vista Ltda. é a quinta maior produtora de laticínios do Brasil. Estabelecida em 1955, a empresa atualmente possui três plantas de produção localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC) e Governador Valadares (MG). Combinadas, as plantas processam mais de três milhões de litros (800.000 galões) de leite por dia, gerando mais de 100 produtos diferentes para suas marcas: Piracanjuba, Pirakids, Leitbom e outros.

Desafio

A planta de Laticínios Bela Vista em Bela Vista de Goiás estava passando por uma expansão, o que levou a mais fluxo e carga orgânica para seu sistema de tratamento de efluentes aeróbicos existente. A expansão exigiu que eles reavaliassem as opções de tratamento para seus efluentes.

Dado o compromisso da empresa com o crescimento sustentável e o meio ambiente, eles estavam procurando uma solução de tratamento de efluentes que não apenas tratasse os fluxos e cargas mais altos, mas que também fornecesse maiores benefícios ambientais gerais em comparação com as tecnologias típicas, juntamente com a geração de bioenergia sustentável.

Solução

A Laticínios Bela Vista escolheu a ADI Systems para atualizar seu sistema aeróbico existente e projetar/construir um grande sistema de reator e biofiltro ADI-BVF® na planta de Bela Vista de Goiás. O sistema foi projetado para tratar 68.800 kg/d (151.400 lb/d) de demanda química de oxigênio (COD).

O efluente da planta de produção, que inclui o fluxo de soro de leite difícil de tratar, vai para os tanques de equalização onde é então bombeado para o reator BVF®. O gás proveniente dos tanques de equalização é enviado para os biofiltros para controle de odor. O efluente anaeróbico tratado flui então para o sistema aeróbico atualizado para tratamento adicional, a fim de atender a todos os limites de descarga.

O sistema foi projetado para gerar 1.440 m3/h (850 pés3/min) de biogás a partir do digestor anaeróbico. Esse biogás será enviado para a fábrica de produção para ser usado em caldeiras, reduzindo a pegada ambiental da fábrica. Demonstrando ainda mais o compromisso da Laticínios Bela Vista com a proteção ambiental e operações sustentáveis, o biogás substituirá o uso de madeira de sua operação florestal sustentável, produzindo uma pegada de carbono quase zero.

Resultados

O novo sistema de tratamento de efluentes no Laticínios Bela Vista é o primeiro reator BVF no Brasil. Ela fornecerá muitos benefícios para o produtor de laticínios, incluindo:

  • Efluente final de maior qualidade: O pré-tratamento anaeróbico fornece um tratamento muito mais robusto.
  • Redução da geração de lodo: O reator BVF pode digerir resíduos de lodo do sistema aeróbico.
  • Menores custos de combustível: O biogás coletado ajudará a compensar os custos de biomassa e combustível de caldeira.

O investimento da empresa em tratamento confiável de efluentes no local e energia renovável é prova de seu foco ambiental. A ADI Systems tem orgulho de fazer parceria com empresas ambientalmente responsáveis, como a Laticínios Bela Vista.