It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Testes de bombas

As nossas bombas são submetidas a um conjunto de testes de garantia de qualidade durante o processo de fabrico. Os testes de aceitação da bomba são realizados num produto acabado para verificar o desempenho inicial, bem como para verificar a repetibilidade das unidades de produção, o desempenho com materiais especiais, etc. Um teste de desempenho típico é constituído pela medição do fluxo, da cabeça e da potência de entrada no motor. As nossas bombas submersíveis são testadas como uma unidade completa antes do envio para um utilizador final ou armazém. As bombas personalizadas da Flygt podem ser testadas com um motor de teste calibrado ou com um motor de trabalho para satisfazer as suas necessidades. Podem ser incluídas medições adicionais, como vibração e ruído, de acordo com as especificações.

Os testes de desempenho de aceitação do cliente, que podem ser testemunhados ou certificados, são utilizados para demonstrar a conformidade com as especificações do contrato, bem como para garantir que as unidades elétricas e outros sistemas auxiliares estão a funcionar corretamente e que encaixam adequadamente antes de sair da fábrica.

Testes não testemunhados

Os testes não testemunhados são realizados sem a presença de um representante do comprador. Normalmente, um engenheiro da fábrica certifica os dados e a curva. Os testes não testemunhados têm a vantagem de poupar nos custos do teste e de acelerar a entrega da bomba ao respetivo utilizador. Em muitos casos, se o comprador estiver familiarizado com o desempenho da bomba (pedido de modelo de bomba idêntico), é preferível realizar testes não testemunhados.

Testes testemunhados

A presença de um representante do comprador da bomba durante testes de bombas pode desempenhar várias funções. Um teste pode ser testemunhado de várias formas. num típico teste testemunhado, um representante do comprador assiste fisicamente ao teste. O representante assina os dados do teste para certificar que o teste foi realizado satisfatoriamente. A aceitação final da bomba pode por vezes ser determinada pela testemunha no local. A vantagem dos testes testemunhados depende em grande parte da eficácia e da perícia da testemunha. Para além de uma testemunha poder garantir que o teste é realizado corretamente, pode também observar o funcionamento da bomba durante o teste antes do envio da bomba para o local de trabalho. Uma desvantagem do teste testemunhado pode ser o impacto negativo que este tem no cronograma de testes da fábrica e nos custos do teste. Com os atuais métodos de produção just-in-time, os testes testemunhados podem tornar-se dispendiosos se os planos das testemunhas causarem atrasos inesperados.