Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

Todas as publicações em Entidades gestoras de Água

Celebrating the toilet

Celebrating the toilet

Many people imagine the toilet to be the dirtiest place in their home (it’s not, see below). The toilet is a tolerated necessity, but not worthy of our...

Bombas Flygt reduzem os custos de energia em 31%

O município de Bathurst, em New Brunswick, Canadá, estava enfrentando desafios de montagem em sua estação de bombeamento de águas residuais relacionados ao...

Escolhendo o material certo para suas bombas de águas residuais

Nas últimas décadas, as águas residuais tornaram-se mais complexas. O material usado na fabricação das bombas para águas residuais, portanto, deve ser...

Estação de tratamento de água escolhe uma solução UV econômica

Quando a Sydvatten AB precisou de uma solução de desinfecção por UV para sua estação de tratamento de água de Skåne, no sul da Suécia, a empresa optou por um...

A ameaçadora crise da falta de água

A visão de um astronauta da Terra revela um planeta azul, com 70% de sua superfície coberta de água. No entanto, o Fórum Econômico Mundial (FEM) que ocorreu...

Fornecendo água para a maior mina de cobre do Peru

A Southern Peru Copper Corporation, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, necessita do apoio de especialistas para a conservação e manutenção do...