It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Residential & Commercial Buildings

Xylem’s HVAC solution for the tallest building on the West Coast

The new Wilshire Grand Center in Los Angeles, opened in 2017, is the tallest building west of Chicago. Safety and sustainability were central to the design of...

Apresentando o novo Making Waves

A partir da invenção da primeira bomba submersível de desidratação há 70 anos, as tecnologias da Xylem levaram a indústria a soluções inovadoras para os...

Novo centro de convenções de Roma impulsionado pelas soluções da Xylem

O novo centro de convenções de Roma é o maior edifício a ser construído na cidade em mais de 50 anos. Abrange 55.000 metros quadrados no histórico distrital...

Novo artigo sobre normativas da UE para a eficiência de bombas

Ao procurar tornar-se a região mais consciente sobre os problemas climáticos do mundo, a UE está continuamente introduzindo novas normativas com exigências...

Solução da Xylem reduz custos de energia em cooperativa de laticínios

Um novo sistema de bombeamento de água potável da Xylem permitiu que a Laïta, uma cooperativa de laticínios de grande porte na França, aumentasse a produção,...