It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Making Waves

Xylem’s YSI data buoy provides water-quality data for mussel farmers

South Coast Mariculture wanted to better understand the water quality conditions of their mussel farms in Jervis Bay, located in New South Wales, Australia....

Mina Guli speaks up on the need to protect the source

A Q&A with water advocate and ultramarathon runner, Mina Guli Empowering people to protect our water sources is a vital quest that unites Xylem Watermark and...

An inside look at solving water through innovation from experts across Xylem

The Solving Water podcast, featuring host Amanda Holloway, Demand Generation Manager at Xylem, wades into the trending topics, technology and behind-the-scenes...

Sustainable Flow Loop shower recirculates water with Xylem’s Flojet pump

By recirculating and treating shower water in real time, the innovative LOOP shower system reduces water consumption by up to 80% and energy usage by 70%. When...

Young innovators solve water at the 2023 Xylem Global Student Innovation Challenge

Winning university-level team uses data science to tackle marine pollution. More than 1,000 students from 78 countries took part in the 2023 Xylem Global...

Como uma cultura de trabalho digital pode transformar as operações de um serviço de águas

A digitalização já provou ser uma ferramenta essencial na criação de colaboração entre equipas nos serviços de fornecimento de água. Ouçam as palavras de Ir....