It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Uma poderosa bomba em uma pequena embalagem

Uma poderosa bomba em uma pequena embalagem

A nova série de bombas propulsoras Flygt Slimline da Xylem foi especialmente projetada para lidar com grandes volumes de água a baixas alturas de queda. Essas bombas de fluxo axial autolimpantes exigem menos espaço e manutenção, ao mesmo tempo em que oferecem uma maior eficiência e resistência a entupimentos. Continue lendo para descobrir como isto é possível.

A série de bombas propulsoras Flygt Slimline foi projetada em resposta à crescente demanda do mercado por bombas de alto fluxo e baixas alturas de queda de menor tamanho, para uso em aplicações como controle de tempestades e inundações, irrigação de canal aberto e bombeamento em estações de tratamento de águas residuais. As bombas estão equipadas para lidar com qualquer tipo de água, desde águas limpas até as mais desafiadoras águas residuais.

“Acredito que esta linha de produtos irá estabelecer um novo padrão na dinâmica de fluidos”, afirma o diretor geral de marketing de grandes bombas da Xylem, Stefan Abelin. “Sabemos que o custo da movimentação de água tem um impacto importante sobre os custos totais de operação de uma fábrica. As bombas Flygt Slimline permitirão que os clientes reduzam os custos e maximizem o desempenho e a eficiência de suas estações de bombeamento”.

Alta eficiência contínua

Uma parte da alta eficiência das bombas Slimline se deve à distribuição otimizada da carga do propulsor. As lâminas do propulsor também contam com a tecnologia-N patenteada com o projeto de inclinação para trás da borda externa. Isso empurra os resíduos para fora do propulsor, enquanto que a hélice-guia ajuda a expulsar os resíduos da caixa da bomba.

“Nossa revolucionária tecnologia-N está sendo atualmente utilizada em mais de 300.000 instalações em todo o mundo”, afirma Abelin. “Pesquisas demonstram que as bombas equipadas com a tecnologia-N são significativamente mais econômicas que outros tipos de bombas devido à sua maior eficiência e resistência a entupimentos”.

Projeto pequeno e custos reduzidos
O perfil pequeno da série Flygt Slimline também garante uma instalação fácil e custos de construção reduzidos. As bombas exigem menores tamanhos da coluna de descarga, o que significa que podem ser construídas estações de bombeamento menores. Isso minimiza os custos de construção, pois uma estação de bombeamento menor exige um menor investimento em termos de custos de escavação, concreto e mão de obra.

Os engenheiros de aplicação da Flygt também estão disponíveis para prestar suporte aos clientes em todos os aspectos, desde a seleção da bomba até o projeto da estação de bombeamento, de modo a garantir que qualquer problema que possa surgir seja resolvido de acordo com as exigências e restrições de cada projeto específico.

“Com mais de 100 anos de experiência acumulada no ramo de bombas de água e águas residuais, a Xylem está constantemente procurando novas maneiras de desenvolver as soluções mais inovadoras para seus clientes”, afirma Stefan Abelin. “Independentemente do fato das bombas propulsoras Slimline estarem sendo usadas de forma contínua ou intermitente, para águas limpas ou contaminadas, essa nova linha de bombas oferece todos os elementos necessários para movimentar grandes volumes com eficiência e confiabilidade”.

by Isabelle Kliger