Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Solução de filtração e UV para o Lago de Garda

Solução de filtração e UV para o Lago de Garda

Localizado ao norte da Itália, o belo Lago de Garda é o maior lago do país e um destino popular de férias. Uma nova solução da Xylem foi instalada na estação de tratamento de Peschiera del Garda da região, a qual inclui um filtro da Leopold e um sistema UV da Wedeco. O sistema reduzirá o uso de energia e fornecerá água para ser usada na agricultura correnteza abaixo.

A estação de tratamento de Peschiera del Garda tinha uma série de desafios. Localizada no extremo sul do Lago de Garda, a estação é responsável por tratar todo o esgoto da região. Na maior parte do ano, a estação atende a uma população residente de 150 mil pessoas, mas, no verão, esse número sobe para 330 mil pessoas. Isso significa que, no calor, a estação funciona na capacidade máxima.

Além disso, a estação deve garantir que a água descarregada esteja em conformidade com normas ambientais rigorosas. A água da estação é descarregada no rio Mincio, que deságua nos lagos dos arredores da cidade de Mântua, em uma área ambientalmente sensível. A estação precisa cumprir esses regulamentos ambientais sem aumentar o consumo de energia, o que aumentaria os custos para os usuários.

Desempenho melhorado do filtro

Leopold-underdrain-300x200.jpg

Para satisfazer às demandas da população, a estação de tratamento de Peschiera del Garda decidiu instalar recentemente um novo sistema de filtração com uso de areia. A Xylem foi escolhida para criar uma camada filtrante, com grãos de areia entre 1,3 e 2 mm de diâmetro, os quais eram otimizados para coletar as partículas que passavam pelos tratamentos anteriores. A filtração ocorre em oito tanques com uma área total de 560 m².

Os drenos Tipo S da Leopold foram instalados para garantir um fluxo de ar uniforme e contínuo de todos os orifícios das plataformas superiores. Os orifícios com espaçamentos próximos do dreno Tipo S da Leopold evitam a formação de espaços mortos, o que expõe todos os meios para a ação de limpeza do ar.

O sistema de drenos também possibilita um ciclo operacional mais longo, com menos perda de areia. Foi rapidamente instalado na estação e poderá funcionar por 25 anos sem a necessidade de nenhuma manutenção significativa ou de substituição de componentes. Durante períodos de carga elevada, o processo de retrolavagem também pode ser alternado em diferentes piscinas para filtrar o sistema de esgoto sem interrupções.

Sistema UV eficiente em termos energéticos

Após a remoção dos sólidos em suspensão, o processo de tratamento é concluído com a desinfecção. Esse processo mata as bactérias, principalmente a E. coli, que sobreviveram as etapas anteriores de tratamento. No passado, era usado hipoclorito nas águas residuais, o qual era muito caro e adicionava sustâncias químicas à água que poderiam ser prejudiciais em caso de reutilização para a agricultura.

Com isso, a estação decidiu investir em uma das tecnologias mais eficazes nos dias de hoje: a desinfecção por UV. Além de ser eficaz na eliminação de bactérias, o uso dessa solução que consome menos energia também reduz os custos. Um sistema de desinfecção UV TAK 55 da Wedeco foi instalado na estação, contando com 168 lâmpadas Ecoray.

O sistema da Wedeco é fornecido também com um sistema de controle automatizado para otimizar a intensidade das lâmpadas com base na qualidade da água. Isso ajuda a reduzir o consumo de energia e garante, ao mesmo tempo, a conformidade com os regulamentos relacionados a bactérias. Depois da instalação do sistema UV da Wedeco, a estação até obteve níveis menores que os dos limites legais.

 

por Simon