Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Xylem resolve problema de vibrações em estação de bombagem

Xylem resolve problema de vibrações em estação de bombagem

A população que vive na proximidade de uma estação de bombagem de águas residuais, em Hardenberg, nos Países Baixos, queixou-se sobre as vibrações com origem na estação, causadas por uma bomba já antiga. A Xylem foi chamada a resolver o problema. A Xylem encontrou uma nova solução de bombagem e uma forma de usar as tubagens existentes — mesmo que inicialmente não se adequassem à nova bomba Flygt. O adaptador de tubo que os engenheiros da Xylem utilizaram reduziu os custos e o tempo necessário para concluir o trabalho.

O município de Hardenberg trabalha com a Xylem desde 2016. A Xylem faz a manutenção das estações de bombagem do município e atua como interlocutor e consultor. Hardenberg está sempre à procura de novas soluções que contribuam para uma maior eficiência, menores custos de manutenção e que mantenham os cidadãos satisfeitos.

"Como município, valorizamos o fornecimento de um nível de serviço elevado aos nossos cidadãos e de uma forma sustentável," diz Herman Weekamp, Diretor do Sistema de Esgotos no município. "Por esta razão, trabalhamos em conjunto com a Xylem para tornar as estações de bombagem e os tanques de decantação de armazenamento mais eficientes, ao mesmo tempo que reduzimos os custos de manutenção."

Reparar uma estação de bombagem problemática

Procurando sempre melhorar as operações, em 2019 o município decidiu resolver o problema das vibrações na estação de bombagem de águas residuais de instalação a seco "de Aak".

"Tivemos de lidar com um motor de bomba que funcionava mal, e foi determinado que a bomba já estava relativamente obsoleta," diz Weekamp. "Em 2011, a bomba tinha sido atualizada com um controlador de estação de bomba Xylem SmartRun, que nos permitiu alcançar poupanças de energia de 15 a 20 por cento. Contudo, começaram a surgir reclamações de residentes locais (devido a problemas no motor da bomba). Referiram que sentiam vibrações e ressonância devido ao arranque dos pesados motores elétricos em cada ciclo de bombagem."

Inicialmente, o problema das vibrações foi resolvido ajustando algumas das configurações no controlador. No entanto, a bomba acabou por apresentar um desgaste significativo devido aos anos de funcionamento intensivo. Tinha chegado a altura de uma bomba nova, e o município optou por uma versão de 13,5 kW da última geração das bombas Flygt com hidráulica N e limpeza automática.

Substituir a bomba com trabalho e custos mínimos

Em setembro de 2019, a Xylem foi incumbida pelo município para substituir a bomba. Mas, contudo, verificou-se que as tubagens na estação de bombagem das águas residuais tinham um tamanho diferente, por isso seriam necessários novos tubos. Isto iria implicar modificações estruturais consideráveis nas fundações de betão.

No entanto, os engenheiros da Xylem decidiram procurar alternativas e acabaram por propor um adaptador especial para ligar a bomba. Isto permitiria à nova bomba ser ligada às tubagens existentes e preservar tanto as fundações de betão como as estruturas das bombas.

"Isto não só nos poupou tempo e dinheiro, como também significou inconvenientes mínimos para os residentes," afirma Weekamp. "No contexto da sustentabilidade, é também importante referir que desta forma minimizámos, igualmente, a utilização de materiais."

Instalação e operações sem problemas

No final, a Xylem conseguiu instalar a nova bomba em apenas dois dias, em vez de uma semana, como inicialmente planeado. De seguida, a Xylem removeu as tubagens supérfluas e limpou a estação de bombagem.

"Estou muito satisfeito," diz Weekamp. "A estação de bombagem tem funcionado sem problemas e desde então não foram comunicadas reclamações dos residentes locais. Os meus parabéns à Xylem por utilizar os seus conhecimentos e experiência para conceber esta solução específica à aplicação, e também por a ter instalado e colocado em funcionamento. Estou muito satisfeito com a cooperação. Ao longo dos anos, a boa comunicação com os meus contactos na Xylem fazem com que tenha plena confiança na mesma. Por isso, posso simplesmente deixar os engenheiros fazer o seu trabalho sem a necessidade de supervisão constante. Se eu tiver alguma pergunta, respondem-me imediatamente."