It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Tecnologia da Xylem para ajudar a proteger as Filipinas contra enchentes das monções

Tecnologia da Xylem para ajudar a proteger as Filipinas contra enchentes das monções

Duas estações de bombeamento em áreas cruciais da grande Manila estão sendo atualizadas com bombas propulsoras Flygt para ajudar a proteger as áreas residenciais contra as fortes cheias das monções. Beneficiando a mais de meio milhão de pessoas, a tecnologia Flygt da Xylem aumentará a capacidade de fluxo das estações em 25%, o que reduzirá as inundações e melhorará as condições ambientais e de saneamento da cidade. 

A solução da Xylem é a primeira deste tipo a ser desenvolvida nas Filipinas. As bombas propulsoras Flygt PL7121 da Xylem com propulsores de aço inoxidável serão instaladas para substituir as bombas existentes nas estações de bombeamento de Aviles e Valencia, nos distritos de Manila de San Miguel, Nagtahan, Paco, Pandacan, Santa Ana e Santa Mesa, propensos a inundações, oferecendo uma capacidade aumentada de 18.000 e 14.000 litros por segundo, respectivamente. As bombas serão usadas para canalizar as águas pluviais locais para o rio Pasig, criando um reservatório de atraso e ajudando a prevenir enchentes na área. Entre os edifícios que serão protegidos, encontra-se o famoso palácio Malacañan, a residência oficial e principal lugar de trabalho do Presidente das Filipinas. 

De acordo com a Autoridade de Desenvolvimento da Manila Metropolitana (MMDA), a organização encarregada do desenvolvimento, o novo sistema melhorará drasticamente a vida diária da população que vive na zona norte de Manila, melhorará a saúde pública, aumentará o valor da terra na região com o aprimoramento do meio-ambiente local e repercutirá positivamente na economia local. 

A tecnologia Flygt da Xylem foi selecionada por sua alta eficiência e capacidade, assim como por seus baixos custos de operação e manutenção. Além disso, a poluição sonora, que era um problema do sistema anterior, será significativamente reduzida ou eliminada, pois as bombas Flygt usam acionadores elétricos em vez de motores a diesel. 

Alex Evaristo, diretor de vendas da Xylem Filipinas, afirmou que “as bombas propulsoras Flygt são bombas de última geração para baixas alturas de queda e com alta capacidade, ideais para este tipo de aplicação. É um prazer trabalhar em parceria com as autoridades de Manila para melhorar as vidas das pessoas com nossa tecnologia inovadora, assim como oferecer uma solução econômica e sustentável para o desafio da água”. 

A construção das duas estações de bombeamento começou em abril deste ano e espera-se que estejam em operação ao final de outubro de 2014.

by Simon