Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Data center à prova de futuro: Como a engenharia Water-Smart desbloqueia a eficiência energética e a redução de carbono

À medida que a economia digital global acelera, os data center tornaram-se indispensáveis para a vida moderna. No entanto, a mesma infraestrutura que alimenta a IA, a computação na nuvem e as comunicações digitais também consome vastas quantidades de energia e água. Com o aumento da densidade de computação, as preocupações com a escassez de água e as regulamentações de sustentabilidade cada vez mais rigorosas, a pressão sobre os operadores para reduzir o impacto ambiental nunca foi tão grande.

Um crescente corpo de evidências mostra que as oportunidades mais significativas e imediatas para a redução de carbono residem nos sistemas mecânicos que mantêm os data center em funcionamento — especificamente, a infraestrutura de arrefecimento, bombagem e gestão de água. Quando projetados de forma inteligente, estes sistemas criam um caminho para reduções significativas e mensuráveis tanto nas emissões operacionais quanto nas do ciclo de vida.

 Xylem, líder global em tecnologia da água, está na vanguarda desta transição. “Através de uma combinação de equipamentos de alta eficiência, controlos adaptativos e inteligência digital, Xylem ajuda os operadores a repensar o design do sistema de água não como uma função auxiliar, mas como uma poderosa alavanca de descarbonização”, afirma Igor Chodaton, Gestor de desenvolvimento de negócios internacionais.

O Cenário em Mudança da Sustentabilidade dos Data Center

Diversos aspetos  estão a moldar a forma como os data center abordam a energia e a água:

  • IA e cargas de computação de alta densidade: Novos fluxos de trabalho introduzem cargas térmicas grandes e flutuantes e exigem sistemas de arrefecimento que se adaptem instantaneamente sem elevar o consumo de energia.
  • Pressão regulatória e escrutínio ESG: As expectativas de Eficácia no Uso de Energia (PUE) e Eficácia no Uso de Água (WUE) estão a tornar-se mais rigorosas em todo o mundo, influenciando diretamente o acesso ao capital e a aceitação da comunidade.
  • Restrições de recursos: Em muitas regiões, a escassez de água e a instabilidade da rede elétrica tornaram-se barreiras críticas para o desenvolvimento de novas instalações. Os operadores devem demonstrar uma gestão responsável tanto da energia como da água.
  • Volatilidade económica: O aumento dos custos de energia e os mecanismos de tarifação de carbono significam que sistemas ineficientes já não são apenas ambientalmente problemáticos — são financeiramente insustentáveis.

Diante destas pressões, um princípio tornou-se claro: a eficiência é a ferramenta de descarbonização mais fiável e poderosa disponível hoje.

“Cada quilowatt evitado é uma emissão evitada — por toda a vida útil da instalação.”

Por que o design do sistema de água importa mais do que nunca

Sistemas de arrefecimento e bombagem representam uma parcela significativa do consumo de energia não relacionado com o IT na maioria dos data center. O seu desempenho é determinado muito antes de uma instalação entrar em operação — nas etapas de design e engenharia.

Decisões estratégicas em hidráulica, seleção de bombas, controlo de velocidade variável e tratamento de água podem reduzir drasticamente o uso de energia, protegendo simultaneamente o tempo de atividade (uptime). Quando combinados com monitorização e análise digital, estes sistemas criam um ambiente inteligente e adaptativo que reduz continuamente a pegada hídrica e energética.

Esta mudança — ver os sistemas mecânicos como ativos estratégicos de carbono — é onde a experiência da Xylem se torna transformadora.

A abordagem integrada de Xylem para sistemas de água de baixo carbono

Com mais de um século de herança de marca e uma presença global de engenharia, serviço e unidades de fabrico,  Xylem entrega excelência em sistemas de água de ponta a ponta baseada em três pilares: eficiência, adaptabilidade e inteligência.

  1. Bombagem de alta eficiência e controlo adaptativo

No centro da estratégia de eficiência de Xylem está o variador de velocidade hydrovar® X, apresentando tecnologia de motor IE5 ultra-premium e opções de design livre de terras raras. Esta plataforma ajusta dinamicamente a saída da bomba à procura do sistema, reduzindo o consumo de energia em até 40%.

O ecossistema hydrovar® X integra-se perfeitamente em várias famílias de bombas — incluindo bombas multiestágio verticais, de aspiração radial , in-line e sistemas de pressurização — tornando-o adequado tanto para novas construções como para o mercado retrofit. A sua arquitetura modular multi-bombas garante resiliência e escalabilidade à medida que as instalações se expandem.

  1. Inteligência em tempo real através de plataformas digitais

Xylem Vue, a plataforma digital aberta e agnóstica de fornecedor da empresa, consolida todos os dados de sensores, bombas, válvulas e sistemas de gestão de edifícios (BMS) num único ambiente unificado. Ao permitir manutenção preditiva, optimização em tempo real e ajustes de controlo automatizados, garante que os sistemas operem no pico de eficiência muito tempo após o comissionamento.

Complementando isto está  Avensor, uma ferramenta de monitorização baseada em IoT que fornece análise de tendências, alertas remotos e recomendações baseadas na condição — reduzindo visitas ao local e mitigando o desvio de desempenho.

  1. Gestão inteligente da água (smart water stewardship)

A eficiência da troca de calor depende fortemente da qualidade da água e da estabilidade do fluxo.  Xylem fornece soluções que optimizam o tratamento, minimizam o purga (blowdown) e utilizam fontes alternativas de água quando apropriado. Deteção de fugas em tempo real, monitorização de consumo e controlo de precisão do setpoint apoiam a melhoria do WUE e reduzem a dependência de água potável.

Uma estrutura para design e operação de baixo carbono

Operadores que buscam preparar os seus data center para o futuro devem considerar as seguintes etapas estratégicas:

  1. Definir metas de carbono e água desde o início e tratá-las como restrições de engenharia.
  2. Dimensionar corretamente os sistemas de bombas e arrefecimento com base em modelação de carga dinâmica, não em picos estáticos.
  3. Priorizar a eficiência em carga parcial, onde a maioria dos equipamentos passa a maior parte do seu tempo de operação.
  4. Incorporar monitorização digital desde o primeiro dia para garantir a optimização a longo prazo.
  5. Adotar arquiteturas modulares e de fácil atualização para acomodar futuras necessidades de computação e arrefecimento.
  6. Implementar comissionamento contínuo para manter o desempenho conforme as condições operacionais evoluem.

Esta abordagem garante que os ganhos de eficiência permaneçam duradouros — não apenas na entrega, mas ao longo de décadas de operação.

O caso de negócio: menor custo, menor risco, maior confiança

Além dos benefícios ambientais, o design inteligente do sistema de água proporciona retornos financeiros convincentes:

  • A poupança de energia proporciona um retorno rápido (payback) — muitas vezes em três anos para aplicações de retrofit.
  • A fiabilidade aprimorada reduz o risco de inatividade e a perda de receita associada.
  • A conformidade regulatória torna-se mais fácil através de relatórios automatizados e dados de desempenho verificáveis.
  • O adiamento de despesas de capital (CAPEX) torna-se possível quando sistemas optimizados prolongam a vida útil dos ativos existentes.

Em resumo, a sustentabilidade torna-se uma vantagem competitiva — não um compromisso.

Conclusão: Arrefecimento water-smart como um diferencial competitivo

Os sistemas projetados e implantados hoje determinarão o desempenho ambiental e económico dos data center pelos próximos 20 a 30 anos. À medida que os fluxos de trabalho se intensificam e as pressões sobre os recursos aumentam, os operadores devem abraçar a eficiência, a inteligência e a adaptabilidade como princípios fundamentais de design.

A abordagem integrada de Xylem — combinando tecnologias de alta eficiência, inteligência digital e profunda experiência em engenharia — oferece um caminho claro para menor emissão de carbono, menor custo e maior resiliência operacional.

Preparar data center para o futuro começa com a água. E com  Xylem, esse futuro torna-se sustentável e alcançável.

"Através de uma combinação de equipamentos de alta eficiência, controlos adaptativos e inteligência digital, a Xylem ajuda os operadores a repensar o design dos sistemas de água não como uma função auxiliar, mas como uma poderosa alavanca de descarbonização."
Igor Chodaton, International Business Development Manager