Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Menos ruído, mais conforto: a evolução inteligente das instalações hidráulicas

Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Num hotel, num edifício residencial ou num moderno edifício de escritórios, o conforto percecionado por hóspedes, residentes e colaboradores depende de muitos fatores: qualidade do ar, temperatura e iluminação natural. Existe, porém, um elemento frequentemente subestimado na fase de projeto que pode ter um impacto significativo na experiência dentro dos edifícios: o ruído gerado pelas instalações hidráulicas.

Os sistemas de pressurização, os circuitos HVAC e os sistemas de elevação estão hoje presentes em qualquer edifício moderno. Quando não funcionam em condições ideais, podem transformar-se numa fonte significativa de vibrações e ruído nos ambientes habitacionais e profissionais, tanto que a legislação portuguesa relativa ao desempenho acústico dos edifícios e ao controlo do ruído ambiental estabelece requisitos específicos também para o ruído gerado pelas instalações técnicas, incluindo sistemas hidrotérmicos e sanitários.

Porque surgem ruído e vibrações nas instalações hidráulicas

O ruído e as vibrações raramente dependem de uma única causa. Na maioria dos casos, resultam de condições operacionais que podem colocar o sistema sob stress e comprometer o seu funcionamento regular. Um dos casos mais frequentes diz respeito a sistemas dimensionados para cobrir picos máximos de procura que apenas ocorrem durante períodos limitados do dia. Nestas condições, as bombas trabalham longe do seu ponto de máximo rendimento, favorecendo fenómenos como turbulência, cavitação e desgaste prematuro dos componentes.

Outro elemento crítico é representado pelos arranques e paragens contínuos típicos dos sistemas de velocidade fixa. As variações bruscas de pressão podem provocar o chamado golpe de aríete, percecionado sob a forma de impactos, vibrações e ruídos ao longo da rede de distribuição. Com o tempo, estas solicitações podem também comprometer a fiabilidade global da instalação. Além disso, as vibrações tendem a propagar-se através das tubagens e pontos de fixação até aos ambientes ocupados, influenciando o conforto percecionado mesmo à distância da central hídrica.

Nos edifícios residenciais, hotéis e escritórios, onde as centrais hídricas estão frequentemente localizadas perto de quartos, apartamentos ou áreas comuns, mesmo poucos decibéis podem fazer a diferença entre um ambiente confortável e uma situação de desconforto. As orientações sobre conforto acústico em escritórios indicam níveis de referência entre 35 e 55 dB, dependendo do tipo de utilização do espaço, valores que um sistema mal gerido pode facilmente ultrapassar.

Porque é que o controlo inteligente faz a diferença

A redução do ruído e das vibrações não depende apenas do projeto mecânico da instalação, mas também da forma como esta é gerida. Um controlo inteligente da velocidade permite que a bomba se adapte continuamente à procura real do edifício, promovendo:

  • um funcionamento mais regular com menores variações de pressão;
  • uma redução dos golpes de aríete e vibrações;
  • condições operacionais mais próximas do ponto de melhor rendimento;
  • benefícios concretos em termos de fiabilidade e manutenção.

hydrovar® X: inteligência integrada nas soluções de bombagem Lowara

Nas soluções de bombagem Lowara, a regulação da velocidade representa muito mais do que uma ferramenta para melhorar a eficiência energética. Graças à tecnologia hydrovar® X, a bomba adapta continuamente o seu desempenho às reais necessidades do edifício, limitando as variações de funcionamento que podem traduzir-se em ruído, vibrações e solicitações nas tubagens.

A vantagem é particularmente evidente em aplicações como hotéis, edifícios residenciais, escritórios e unidades de saúde, onde as centrais hídricas se encontram próximas de ambientes ocupados. Uma pressão mais estável contribui para um funcionamento mais suave do sistema e reduz os fenómenos que podem propagar-se através das tubagens e estruturas do edifício.

Também do ponto de vista operacional, um funcionamento mais regular ajuda a limitar o desgaste dos componentes e a melhorar a continuidade do serviço ao longo do tempo. Além disso, a integração com sistemas de Building Management permite monitorizar constantemente o desempenho da instalação e identificar eventuais anomalias antes de estas terem impacto no funcionamento.

“Quando se fala de conforto acústico nos edifícios, pensa-se imediatamente em paredes, materiais e isolamento. Na realidade, o comportamento da instalação hidráulica também pode ter um impacto importante na qualidade dos ambientes interiores. Uma bomba que se adapta continuamente à procura efetiva do edifício funciona de forma mais estável e contribui para reduzir os fenómenos que muitas vezes estão na origem do ruído e das vibrações. É precisamente esta a abordagem adotada nas soluções Lowara equipadas com tecnologia hydrovar® X, cada vez mais procuradas em projetos de hotéis, edifícios residenciais e escritórios, onde conforto, eficiência energética e fiabilidade estão estreitamente interligados.”
Marco Dola, Product Manager, Booster Sets and HVAC Pumps, AW, Xylem

Tanto em novas instalações como em intervenções de renovação, as soluções Lowara equipadas com tecnologia hydrovar® X contribuem, assim, para melhorar o bem-estar dos ocupantes, associando eficiência energética a um funcionamento mais silencioso, estável e controlado.

O conforto acústico é um requisito de projeto, não um detalhe

No projeto dos edifícios modernos, eficiência energética, fiabilidade e conforto acústico são hoje aspetos cada vez mais interligados. Considerar estes elementos desde as primeiras fases de desenvolvimento da instalação permite prevenir problemas difíceis e dispendiosos de corrigir após a conclusão do edifício. Neste contexto, as soluções Lowara com tecnologia hydrovar® X representam uma ferramenta concreta para conciliar desempenho da instalação e bem-estar dos ocupantes.

Quer saber mais sobre como o hydrovar® X pode ser integrado no seu projeto? Contacte a equipa técnica da Lowara para uma avaliação personalizada da sua instalação.