It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Águas pluviais e inundações

A medição de fluxo, da chuva, nível ou qualidade da água pode ser obtida em tempo real através de uma solução automatizada da Xylem. As águas pluviais são responsáveis em grande parte pela poluição da água de superfície. Enquanto as águas pluviais são escoadas sobre as superfícies, acumulam químicos, detritos e outros poluentes. Os dados da monitorização das águas pluviais podem ser utilizados para desenvolver planos de ação para reduzir a quantidade de água poluída nociva para a vida selvagem e para as comunidades. Os projetos de monitorização de águas pluviais podem ser conduzidos por várias razões, como a conformidade com o Sistema de Saneamento de Águas Pluviais Separado Municipal (MS4), Cargas Diárias Máximas Totais (TMDL), impacto na construção e uma variedade de cenários de monitorização de perímetro para contaminantes.

Águas pluviais e inundações Monitorização de águas pluviais
Águas pluviais e inundações Preparação e resposta a furacões
Águas pluviais e inundações Monitorização de alertas de inundação
Águas pluviais e inundações Drenagem de emergência das águas pluviais