It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Desafios de secagem a céu aberto

O primeiro passo no processo de mineração pode não ser o que pensa

O controlo da água subterrânea e a secagem são uma parte vital de quase todas as minas a céu aberto e subterrâneas, pois ajudam a:

  • Estabilizam as paredes do poço da mina durante e após a escavação
  • Melhoram a segurança no local da mina para os funcionários
  • Aumentam a produção da mina
  • Reduzem os custos operacionais através da redução do desgaste e da corrosão no equipamento e do corte dos custos de transporte de material

Como resultado, as bombas de secagem são um dos primeiros equipamentos numa mina. Para alguns, a água subterrânea é um pequeno impedimento e pode ser gerida conforme necessário. Outros podem precisar de uma estratégia de secagem planeada e integrada para manter as operações. De qualquer forma, a Xylem pode satisfazer as suas necessidades de secagem de água da chuva, água subterrânea, remoção de resíduos de processo e muito mais.