It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Lowara поставляет насосы Vogel для голландских сооружений по деминерализации воды.

Evides Industrie Water

Rotterdam, Netherlands

В Роттердаме, голландском портовом городе, недавно было построено сооружение по деминерализации воды производительностью 1400 м3/час для Evides Industrie Water. Сердцем сооружения являются насосные агрегаты Vogel (поставляемые Lowara). В задачи этого нового производственного объекта, одного из самых крупных в Западной Европе, входит, прежде всего, водообработка и снабжение деминерализованной водой 18 предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Строительство велось в два этапа. На первом (полностью завершённом) была построена деминерализационная установка, обрабатывающая питьевую воду. Второй этап предусматривает постройку установки для предварительной очистки воды, поступающей из озера Бриелле.

Надёжность и полный контроль

Разработка проекта, выбор механического и электрического оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию объекта были доверены компании Logisticon Water Treatment. Для различных нужд деминерализационного сооружения инженерами Logisticon совместно с клиентом Evides Industrie Water были запрошены центробежные насосы Vogel серии LS. Определяющую роль в выборе насосных агрегатов Vogel сыграла, помимо высокой управляемости (20-50 Гц), их проверенная надёжность. Насосы управляются частотными преобразователями, регулирующими частоту вращения и, как следствие, оптимизирующими их производительность. Перед установкой и пуском в эксплуатацию насосное оборудование было подвергнуто углублённым испытаниям на одном из заводов Xylem в Австрии, и присутствующий на испытаниях клиент смог лично убедиться в том, что насосы полностью соблюдают все предъявленные требования по производительности, безопасности и качеству.

В общей сложности были установлено 27 насосов Vogel, контролируемых единой системой управления, которая регулирует скорость вращения двигателей с целью обеспечения максимальной эффективности работы. Среди них три крупных насоса LS с осевым всасыванием, изготовленных из нержавеющей стали (AISI 316) и обеспечивающих основное водоснабжение. Насосы в состоянии гарантировать подачу от 200 до 1600 м3/час при напоре в 60 метров. Кроме того, были использованы насосы серий LSN и LSB, отличающиеся предельной компактностью и поэтому идеально подходящие для установки на малых площадях; важно также, что они требуют минимального обслуживания. Эти насосы крайне популярны в пищевой промышленности, в секторе производства напитков, а помимо этого, находят широкое применение в системах горячего водоснабжения, отопления, фильтрации и обработки воды и полностью отвечают различным нуждам деминерализационного сооружения.

Насосы оснащены двигателями Siemens, сертифицированными на соответствие требованиям EFF 1 и гарантирующими высочайшие эксплуатационные показатели.

 

Опережаем график работ и соблюдаем строжайшие требования

Тесное сотрудничество между сторонами позволило завершить первый этап строительства сооружений по деминерализации воды в декабре 2009 г., раньше предусмотренного срока, а второй этап начался в январе 2010 года. После полного завершения работ сверхнадёжные насосы Vogel будут в состоянии обеспечить бесперебойную круглосуточную подачу деминерализованной воды в необходимом количестве на протяжении 365 дней в году 18-ти разным предприятиям химической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Для более подробной информации об этом проекте нажмите по следующей ссылке или скопируйте её и вставьте в ваш браузер: