It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem hjälper asiatiska länder att förbereda sig för klimat-förändringarna

Xylem hjälper asiatiska länder att förbereda sig för klimat-förändringarna

I takt med att extrema klimatförhållanden hotar världens städer och tätortsområden i allt högre grad har vattenresursers resiliens blivit en av 2000-talets största utmaningar. På International Water Associations (IWA) första seminarium om klimatresiliens talade Xylems vd och regionchef för Större Asien, Allan Hendry, om de betydelsefulla lösningar som kan hjälpa samhällen att förbereda sig inför naturkatastrofer, hantera dem och återhämta sig efter dem.

– Koldioxidnivåerna är rekordhöga samtidigt som 12 av de varmaste åren som finns dokumenterade har inträffat de senaste 15 åren. Detta får havsnivåerna att stiga och leder till kraftiga oväder och ökad nederbörd som i sin tur orsakar översvämningar och stormfloder, säger Allan Hendry.

– Samtidigt har vi sett att många asiatiska länder ännu inte har någon beredskap för att detta kan hända. Och kostnaden för skadorna när de det väl händer uppgår ofta till flera miljarder dollar. Att offentliga och privata aktörer samarbetar är helt avgörande för att lösa dessa problem, tillägger han.

Allan Hendry var en av huvudtalarna vid IWA:s första seminarium om klimatresiliens som hölls i Bangkok i slutet av förra året. I sin presentation om tekniska lösningar för att bygga hållbar resiliens för vattenresurser i urbana miljöer lyfte han fram vikten av samarbete mellan privat och offentlig sektor. Han beskrev också de sätt på vilka Xylem bidrar till urban resiliens med sin expertis och erfarenhet.

Planera, förebygga och avvattna

Hendry medger att det inte finns en enda unik lösning, samtidigt framhåller han att Xylem har använts sin erfarenhet för att lösa en rad olika problem i regionen genom åren: från planering och förvarningssystem som förebygger översvämningar, till dräneringslösningar som ger en beredskap för dem och avvattningsteknik som fyller en viktig funktion i efterverkningarna av dem.

I Kuala Lumpur, Malaysia, används 76 Flygt-pumpar från Xylem i stadens projekt ”Storm Water Management and Road Tunnel” (SMART). Projektet är uppbyggt kring en genial översvämningsskyddsåtgärd som innebär att dagvatten transporteras i en förbiledningstunnel som även fungerar som en motorväg under torrperioder. Den 9,7 kilometer långa tunneln, som rymmer upp till en miljon kubikmeter vatten, leder vattnet till en flod nedströms staden.

I Singapore har Xylem tillsammans med det lokala vattenteknikföretaget Visenti utvecklat ett övervakningssystem som bygger på Xylems sensorteknik. Det ska bidra till att upptäcka och förebygga problem med läckage, igensättning och vattenkvalitet i stadens dricksvattensystem. I år kommer Singapores ”Public Utility Board” (PUB) slutföra installationen av det nya övervakningssystemet i hela vattenförsörjningsnätet.

I Manila, Filippinerna, har man samtidigt använt Xylems Flygt-pumpteknik för att öka flödeskapaciteten i flera pumpstationer. Ökningen med 25 procent, till 18 000 liter per sekund, bidrar till att skydda bostadsområden från monsunöversvämningar och förbättra miljön och sanitära förhållanden i området.

Förra året vann Xylem ett kontrakt värt 19,6 miljoner amerikanska dollar om att leverera kundanpassade Flygt-pumpar till strömvattenkraftverket Xayaburi vid floden Mekong i Laos. Dammen, som är tänkt att tas i drift 2019, har en konstruktion som gör att vattnet kan hållas inom flodfåran och höjer vattennivån minimalt så att fiskarna kan vandra mellan den övre och nedre delen av floden Mekong samtidigt som cirka en miljon människor i Laos och tre miljoner människor i Thailand kan förses med elektricitet.

Investering i infrastruktur och lösningar

Hendry tror att seminariet i Bangkok var ett viktigt tillfälle för intressenter som är involverade i vattenfrågan i regionen att få lära av varandra och dela kunskap och expertis.

– För många städer kommer den mest ödesdigra och förödande konsekvensen av klimatförändringarna att vara allt vanligare och ödeläggande översvämningar. Dessa städer måste investera i infrastruktur och lösningar. För det första måste de förhindra att skyfall och stormfloder orsakar dessa översvämningar. För det andra måste de sprida vattenkällorna, stärka sårbara platser och etablera en beredskap. Till sist måste de kunna få undan vattnet när väl översvämningen slår till, säger han.

– Xylem har den teknik, de system och den erfarenhet som krävs för att kunna hjälpa städer med de avgörande uppgifterna i varje led.

Det regionala seminariet om extrema klimatförhållanden, utmaningar och lösningar

IWA:s första seminarium om klimatresiliens arrangerades för att stödja utvecklingen av nätverk som hanterar risken för översvämning och torka i regionen. Detta handlar bland annat om att ta fram en plattform för överföring av data och information från översvämningsprognoser och förvarningssystem till makthavare och slutanvändare runtom i regionen. Seminariet, som hölls i Bangkok och lockade cirka 100 åhörare från drygt 20 länder, bjöd även in till möjliga aktionsforskningssamarbeten med vatten- och reningsverk i syfte att bygga upp urban resiliens.

efter Simon