It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems lösning i Malaysia identifierar läckande rör i realtid

Xylems lösning i Malaysia identifierar läckande rör i realtid

Redan under första året har lösningen identifierat 65 större läckor och rörbrott i Air Selangors vattennät, vilket har ökat tillförlitligheten.

Air Selangor är ett stort vattendistributionsbolag som ägs Malaysias delstat Selangor. Det offentliga verket levererar vatten till 8,4 miljoner invånare och har över 6 200 kilometer stamnät, från 300 millimeter upp till 2 200 millimeter, med en stor del av nätet i delstatens glesbygdsområden.

Som nationellt vattenföretag med ambition att hantera sitt rörsystem kostnadseffektivt ville Air Selangor reducera de stora, ej intäktsdrivna vattenförlusterna (non-revenue water loss, NRW) orsakade av läckande rör, trasiga mätare eller obehörig användning – vilka 2017 stod för 33,3 procent av förlusterna.

Air Selangor var bekymrade över den åldrande infrastrukturen och valde att vara proaktiva för att minska antalet läckor och trasiga rör

Företaget ville identifiera orsakerna till plötsliga tryckhöjningar, så kallade transienter, för att lindra effekterna av de skador de orsakar, bland annat förkortad livslängd för rören. Genom att identifiera läckor innan de leder till mer allvarliga rörbrott kan reparationer göras utan att ledningar behöver stängas av eller att vattenförsörjningen behöver avbrytas till det lokala samhället.

Försenad identifiering av läckor och okända orsaker bakom tryckhöjningar

Tidigare använde Air Selangor ett antal olika metoder för att identifiera läckor och rörbrott. Det fanns dock fortfarande ett behov av en snabbare upptäckt för att minimera tiden för läckage samt de störningar som läckaget orsakade. Historiskt har anläggningen haft läckor som pågått länge innan de upptäckts, ofta på grund av den avlägsna geografiska placeringen av stamnätet. Dessutom var tryckhöjningstransienter ett känt problem i systemet, men det saknades information om dess källor och orsaker.

Air Selangor upptäckte också att läckor ofta återkom i samma rörsystem, vilket orsakade oro och gav verket dåligt rykte. Air Selangor sökte aktivt efter innovativa idéer för kontinuerlig övervakning så att man tidigare skulle kunna identifiera läckor och tryckhöjningar för att minska vattenförluster och förbättra kundrelationer. 

Realtidsövervakning för identifiering av läckage, rörbrott och tryckhöjningar

Air Selangor valde Xylem som partner för utveckling av ett långsiktigt, delstatsövergripande övervakningsprogram för bättre tillförlitlighet i systemet. Xylem Water Loss Management ger digital övervakning i realtid och en sensorplattform som sammanför identifiering av läckage, rörbrott och tryckhöjningar för att hjälpa Air Selangor att förebygga en förkortad livslängd av rörsystemet.

Lösningen kombinerar och analyserar data från två större läckageidentifieringsmetoder – trycktransienter och hydrofoner, enheter för ljudinspelning under vatten – som hjälper vattenverk att hitta rörbrott på några minuter och att identifiera långsamt ökande läckage.

Den här automatiserade övervakningsprocessen, som analytiker övervakar dygnet runt, förenklar analys, visualisering och tolkning av enorma mängder data och hjälper reparationspersonal att prioritera sina insatser.

Xylem Water Loss Management-lösningen för tryckhöjningsidentifiering är ett icke-invasivt och kostnadseffektivt sätt för att övervaka vattensystem och för att identifiera skadliga tryckhöjningar. Med den inbyggda identifieringen av trycktransienter kan lösningen bidra till att bestämma källan och de rör med hög påverkan som löper stor risk för läckage. Den tidiga varningen kan förbättra hantering av de skadliga tryckvariationerna och lindra riskerna som är förknippade med rör som går sönder före beräknad livslängd.  På detta sätt förlängs hela infrastrukturens effektiva livslängd.

Identifierar två läckor i veckan

Övervakningsprogrammet inleddes 2018 då 500 sensorer installerades första året och 65 större läckage och rörbrott identifierades och reparerades i ett nära samarbete med Air Selangor. Programmet löper vidare och nya sensorer installeras och tas i drift dagligen (i januari 2021 hade Air Selangor driftsatt 1 600 sensorer).

Air Selangor och Xylems analysteam identifierar två läckor i veckan och hade i januari 2021 upptäckt 295 stycken. Den löpande läckageövervakningen av systemet hjälper Air Selangor att nå sina NRW-mål med minskade vattenförluster. Med traditionella metoder skulle de här rörsystemen inte ha inspekterats på flera månader eller år.

”Som offentligt verk ville vi reducera antalet rörbrott och förbättra servicen till våra kunder, den löpande övervakningen är en lösning som absolut hjälper oss att uppnå våra mål.”

 – Air Selangor

Data från tryck- och akustiksensorer med hög upplösning har gett viktig kunskap om verksamheten i Air Selangors nät samt arten och fördelningen av läckage i stamnätet. Dessutom har övervakningen av trycktransienter identifierat driftproblem gällande pumpbyten så att Air Selangor kunnat implementera åtgärder för att förhindra att delar i systemet slutar fungera före beräknad livslängd. 

Läs mer om Xylem Water Loss Management.

Begär information