It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Mer än bara en pump: Hur smarta cirkulationspumpar förändrar HVAC-systemens prestanda

Att välja en cirkulationspump brukade vara en ganska enkel uppgift. Idag är det förknippat med en mycket bredare uppsättning förväntningar. Planerare och installatörer förväntas leverera värme- och kylsystem som är effektiva, tillförlitliga, lätta att driftsätta och bekväma för slutanvändaren. De måste dessutom göra detta på en marknad som präglas av höga energipriser, strängare regler och allt mer komplexa systemkonstruktioner.

Diskussionen har alltså förändrats. Det handlar inte längre bara om att hitta en pump som tekniskt sett passar tillämpningen. Oftast är den verkliga frågan vilken lösning som hjälper fackmännen att uppnå det bästa totala systemresultatet samtidigt som installation och inställning förblir hanterbara.

För att se hur dessa krav utvecklas har vi talat med András Kovács, produktchef för byggnadsteknik hos Lowara, om vad planerare och installatörer ser ute på fältet idag och hur valet av cirkulationspump påverkar prestandan långt bortom själva pumpen.

F: Vilka är de största utmaningarna som planerare och installatörer står inför idag?

S: En av de viktigaste förändringarna är att VVS-systemen har blivit mycket mer dynamiska. Med den ökande användningen av värmepumpar, hybridsystem och applikationer med variabelt flöde är installationerna inte längre lika förutsägbara som de en gång var. Samtidigt står de som utformar och installerar dessa system under press att arbeta snabbt, undvika fel och ändå leverera hög prestanda.

Utmaningen handlar alltså inte bara om att få systemet att fungera. Det gäller att se till att det fungerar effektivt, ger rätt komfortnivå och inte medför onödigt arbete under idrifttagningen eller vid senare servicebesök. Det är där många yrkesverksamma känner pressen som starkast.

F: Hur har kundernas förväntningar förändrats?

S: Kunderna förväntar sig större tillförlitlighet än tidigare. Oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella byggnader vill de ha komfort, låg energiförbrukning och tyst drift. De förväntar sig också att systemen ska fungera korrekt från början, utan behov av upprepade manuella justeringar.

Detta har en direkt inverkan på installatörer och projekterare. De flesta slutanvändare tänker aldrig på själva cirkulationspumpen, men de märker om systemet är bullrigt, instabilt eller dyrt i drift. I det avseendet har valet av komponenter en mycket tydlig inverkan på den totala kundupplevelsen.

F: Vilka är de vanligaste misstagen vid val av cirkulationspumpar?

S: Överdimensionering är fortfarande ett av de vanligaste problemen. Det beror ofta på en önskan att vara försiktig, men i praktiken kan det leda till raka motsatsen till vad som var avsikten: högre energiförbrukning, mer slitage och mindre effektiv drift.

Ett annat problem är att vissa system fortfarande utformas med ett ganska statiskt tankesätt, trots att den verkliga driften av VVS-system numera är mycket mer varierande. Ett system kan verka korrekt på papperet, men om cirkulationspumpen inte är anpassad till de verkliga driftsförhållandena kan prestandan i den dagliga användningen bli lidande. Det rätta valet är oftast inte det största alternativet, utan det som stämmer överens med hur byggnaden faktiskt fungerar över tid.

F: Vad bör då yrkesverksamma fokusera på istället?

S: Det är bra att se bortom det initiala inköpspriset och beakta den totala effekten på installationen. En väl vald cirkulationspump kan minska energiförbrukningen, underlätta driftsättningen och förbättra tillförlitligheten på lång sikt.

Denna bredare syn blir allt viktigare på marknaden. Fackmän frågar sig i allt högre grad inte bara om en pump passar, utan också om den kommer att hjälpa dem att slutföra arbetet mer effektivt och leverera goda resultat under systemets hela livslängd. Det är ofta där det verkliga värdet ligger.

F: Var innebär bostadsinstallationer den största utmaningen för installatörerna?

S: I bostadsprojekt är snabbhet och enkelhet av stor betydelse. Installatörer arbetar ofta under hård tidspress, särskilt vid utbytesarbeten, och de behöver produkter som är enkla att montera och lätta att få igång.

Det är här Lowaras ecocirc-serie är särskilt relevant. Dess kompakta design och enkla installation bidrar till att göra utbyten snabbare och mindre komplicerade. För slutanvändaren innebär det också lägre energiförbrukning och tystare drift redan från början.

F: Och på vilket sätt tillför Lowara ecocirc+ mervärde?

S: Ju mer varierande systemen blir, desto viktigare blir automatisk anpassning. Många VVS-anläggningar drivs inte under en enda konstant förhållande, så en pump som kan reagera på förändringar i behovet minskar behovet av manuella ingrepp och bidrar till att upprätthålla en effektiv drift.

Det är just det som ecocirc+ gör. Den anpassar sig automatiskt till förändrade förhållanden i systemet, vilket kan förkorta driftsättningstiden, minska behovet av justeringar på plats och bidra till en mer stabil komfort samt lägre energiförbrukning i den dagliga driften.

Understrykning: Smartare styrning på plats: med appen my ecocirc kan pumpen anslutas via smartphone för enklare installation, justering och daglig hantering.

F: Hur ser det ut med större kommersiella system? Vad behöver planerare och installatörer mest i sådana sammanhang?

S: I kommersiella byggnader handlar det ofta om att hantera komplexiteten samtidigt som prestandan hålls under kontroll. Dessa system kan omfatta flera kretsar, varierande efterfrågeprofiler och höga förväntningar på drifttid, driftsäkerhet och driftskostnader. När något inte fungerar som det ska blir konsekvenserna oftast mer synliga och kostsamma än i mindre anläggningar.

Det är där Lowara ecocirc XL kan komma in i bilden. Den är utformad för kommersiella system med varierande efterfrågan och kan integreras i fastighetsstyrsystem, vilket hjälper operatörerna att upprätthålla en stabil prestanda samtidigt som energianvändningen hålls under kontroll.

Ett bra exempel är Quellenhof Luxury Resort Lazise vid Gardasjön, där vattenhanteringen är avgörande både för gästernas komfort och för anläggningens hållbarhetskoncept. Anläggningen omfattar ett 2 000 m² stort wellness-spa samt 68 rum och sviter. För att säkerställa omedelbar varmvattencirkulation i varje rum installerades ett ecocirc XL-recirkulationssystem med två ecocirc XLplus N 32-120F-enheter. Denna lösning håller vattnet i cirkulation genom systemets huvudledningar och gör att varmvattnet når det längst bort belägna rummet på 4–5 sekunder, samtidigt som växlande pumpdrift bidrar till att upprätthålla effektiviteten.

Understrykning: På Quellenhof Luxury Resort Lazise bidrar intelligent vattenhantering till en smidig gästupplevelse samtidigt som den stödjer en effektiv drift.

F: Hur viktiga är hållbarhet och efterlevnad av regelverk i dagens beslutsfattande?

S: De är numera centrala. Hållbarhet betraktas inte längre som ett valfritt tillägg. I många projekt är det redan ett praktiskt krav, och det påverkar produktvalet redan från början.

Lowara tillgodoser dessa behov på flera sätt. Högeffektiva cirkulationspumpar bidrar till att minska energiförbrukningen under drift, vilket vanligtvis utgör den största delen av en produkts miljöpåverkan. Vi tillhandahåller även miljöproduktdeklarationer (EPD:er), som ger tredjepartsverifierad information om miljöpåverkan under produktens hela livscykel. Eftersom dessa deklarationer följer produktkategoriregler (PCR:er) erbjuder de en standardiserad jämförelsegrund och kan stödja livscykelanalyser på byggnadsnivå samt certifieringsarbete såsom LEED eller BREEAM.

För planerare, konsulter och slutanvändare innebär det ökad transparens och större förtroende för att den valda lösningen uppfyller både nuvarande krav och framtida förväntningar.

F: Ur installatörens perspektiv, vilken skillnad gör rätt lösning på plats?

S: Vanligtvis är fördelarna mycket praktiska. Installatörer uppskattar produkter som är intuitiva, pålitliga och som medför mindre risk för problem under installationen. När så är fallet slutförs arbetet snabbare, det uppstår färre fel och överlämningen till kunden tenderar att gå smidigare.

I slutändan är det just det som är viktigt i det dagliga arbetet. Rätt lösning minskar problemen på plats och ger installatörerna större förtroende för att systemet kommer att fungera som förväntat när de har lämnat platsen.

F: Vilka trender kommer att prägla framtiden för pumpar inom VVS-branschen?

S: VVS-systemen kommer att fortsätta bli allt mer sammankopplade, mer varierande och med ett ännu starkare fokus på effektivitet. I takt med att elektrifieringen ökar, särskilt genom en utbredd användning av värmepumpar, kommer pumparna att behöva klara ett bredare spektrum av driftsförhållanden.

Det innebär att cirkulationspumpar kommer att spela en mer aktiv roll för systemets prestanda än tidigare. För planerare och installatörer är konsekvensen tydlig: det bästa valet är inte bara det som uppfyller de tekniska kraven, utan det som gör hela systemet enklare att installera, enklare att driftsätta och mer effektivt på lång sikt. I det avseendet är valet av rätt cirkulationspump inte bara ett tekniskt beslut. Det är ett praktiskt sätt att förbättra resultaten för både fackfolk och deras kunder.