It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Larmhantering

Ta emot realtidsdata och tidiga varningar från anslutna enheter. Skicka larmmeddelanden till en definierad anropslista via SMS, e-post eller meddelanden i appen

Ett larm är en varning om fara som kräver en användaråtgärd. Alla larm registreras i larmloggen och det finns individuella larm för varje enhet och station i systemet.

Prioritetsnivå

Alla larm har en standardprioritetsnivå för varje enhet. Det är möjligt att ändra prioritetsnivå för varje larm i systemet. Det finns fyra prioritetsnivåer: Hög, Medel, Låg och Av. Tabellen nedan visar hur användaren meddelas och beskrivningen av varje prioritetsnivå.

Prioritetsnivå Meddelande Beskrivning
Hög • Applikationen visar en larmikon 
• Applikationen skickar ett meddelande till användaren
• Applikationen övervakar larmet 
• Meddelanden är aktiva 
• Larmet sparas till loggfilen
Medium
Låg Applikationen visar en larmikon
Av __ Applikationen övervakar inte larmet

 

Larmstatus

Larm kan vara aktiva eller upphöra, där ett aktivt larm innebär att utlösaren som utlöste larmet fortfarande pågår. I Secure Connect har varje larminstans en ikon som visar larmstatusen. Secure Connect gör det möjligt för en användare att filtrera larmen baserat på prioritetsnivå, status och om larmet är kvitterat eller inte.  Tabellen nedan beskriver färgen på larmikonen och dess innebörd.

Larmikon Beskrivning Prioritetsnivå
Blinkande röd Ej kvitterat larm A Hög
Röd Kvitterat larm A Hög
Blinkande orange Ej kvitterat larm B Medium
Orange Bekräfta larm B Medium
Grå Larm C Låg

 

Användarkonfigurerade fördröjningar

Det går också att ställa in meddelandefördröjningar för ett larm, vilket påverkar tiden det tar för en användare att meddelas och tiden det tar för larmet att ses som upphört i Secure Connect. Tabellen nedan beskriver fördröjningstyperna.

Fördröjning Beskrivning
Fördröjning av meddelande [minuter] Fördröjningen av meddelandet är tiden mellan att larmet aktiveras tills att det första meddelandet skickas till användaren.
Meddelandet skickas endast om larmet förblir aktivt under den angivna meddelandefördröjningen.
Larmaktiveringsfördröjning [sekunder] När en larmaktiveringsfördröjning ställts in, väntar Secure Connect med att aktivera larmet för den angivna perioden.
Fördröjning larmavaktivering [sekunder] När aktiveringsfördröjningen är inställd, väntar Secure Connect med att avbryta larmet under den angivna perioden.

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.