It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
节能泵送系统

节能泵送系统

赛莱默的 Gavin Westworth 开发出能彻底改变泵送系统诊断的指数。他的公式可很快用于确定系统是否高效运行。 

“我已经在泵送行业工作了40多年时间,至今仍觉得分析泵送系统元件,确保它们能共同高效运转,是一件令人心满意足的事情,”Gavin Westworth 用他充满热情的苏格兰口音说道。由于全球20%以上的能源被用于泵送作业,能源成本日益上涨,Westworth 深知这些泵送系统高效组装运行的重要性。 

作为赛莱默能源经理,Westworth 非常擅长于为客户开展能源审计,了解他们的系统工作效率较高的地方及效率不高的地方。他表示:“最近,我在研究到处充满着提高效率及可靠性之机会的污水泵系统领域。” 

Westworth 表示:“但是,如果你对一家水资源公司谈到能源审计,而他们有500–1,000间泵站,那么你如何在不产生巨额调研费用的情况下,找出需要关注的泵站?” 

这就是他发明现在被称为 Westworth-Flygt 泵送系统效率指数 (Pumping Systems Efficiency Index) 的公式的原因。 

初步评估工具 

该指数为“一次通过”评估。输入数据是客户很容易收集到的基本信息。它可以是在某一特定的时间点取得的信息快照,也可以是在较长的一段时间内所收集到的资料。 

Westworth 表示:“我的公式能很快告诉我,系统运行效率是不是不高,但无法告诉我为什么。它将系统划入‘很差/差/不良/良/优’等类别中,从而说明是否需要进一步考察。如果需要,我们就会到实地进行深入调查。” 

该指数可用于任何泵送系统(干净或肮脏的液体)以及任何数量的泵。它只研究系统泵送的对象及能源或电力使用量。 

Westworth 表示,他对于以前无人创造出像这样的东西而感到惊讶。“我认为,该指数根本就是常识。我花了几个小时的时间写出这个公式,现在我已经使用了两年时间。” 

对全行业大有帮助 

虽然该解决方案对 Westworth 来说很简单,但业界其他人士也在寻找类似的解决方案。英国环境、食品和农村事务部已将污水泵系统确定为可以而且应当改善能效的一个领域,且认为需要一种测量工具,并有意邀请高校及企业参加研发竞标。 

当 Westworth 通过他的同事 Bob Went 听到这个消息时,他说:“Bob,等一下,我已经有这个东西了。”

之后便与英国环境、食品和农村事务部开会,正如 Westworth 所描述的那样,“当他们意识到这正是他们所需要的东西,但我从未公开时,会议桌边惊讶声四起。” 

从那以后,Westworth 便受邀在各种大会上介绍他的指数,很多水资源公司请他为他们的能源团队演讲。当然,他仍然通过赛莱默自己的客户来使用该指数。此外,该指数正在由英国泵制造协会 (British Pump Manufacturing Association) 及欧洲泵业协会 (Europump) 分别在英国和欧洲进行推广,并可能成为 ISO14414 泵送系统能效检测 (Energy-Efficiency Testing of Pumping System) 的一部分。 

Westworth 表示:“这确实令人非常满意。最好的部分在于,它从不同的角度向客户展示了赛莱默。当我向他们介绍该指数及其如何改进泵送系统的时候,他们不再将我们视为一家产品及服务供应商,而是一家试图帮助他们降低成本和能耗的企业。当实现重大节约后,你会获得一种真正的成就感。” 

在这里了解有关赛莱默能源审计的更多信息

通过 Jane Christie-Smith