您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
柏林运河将使用紫外线系统改造成游泳区

柏林运河将使用紫外线系统改造成游泳区

柏林市中心的一个创新项目将把原运河改造成城市游泳区。该项目由非营利组织Flussbad Berlin开发,计划利用天然过滤系统和赛莱默的Wedeco紫外线系统来净化水质。

Berlin canal to be turned into swimming area with UV system1.jpg

施普雷运河和施普雷河流经柏林市中心的博物馆岛(Museum Island)。这条运河大约在20世纪初失去了其在航运方面的重要作用,1925年运河上的最后一处洗浴设施关闭。

1997年,艺术家兼建筑师Jan Edler和Tim Edler两兄弟提出将运河重建为835米(900码)游泳区的想法。2012年,他们创建了Flussbad Berlin,2014年该组织收到柏林和德国政府400万欧元的资助。

确保水质达到安全水平

在游泳区的上游,将放置芦苇床和地下沙用来自然过滤水。如果水质恶化——由于大雨导致下水道系统溢出,或高温导致微生物活动增加——赛莱默的Wedeco Spektron紫外线系统将可以用来确保水质。

赛莱默销售代表Carlos Silva表示:“这个项目的目的是让生活在城市里的人们有更好的生活质量。”为了支持这个项目,赛莱默免费为测试阶段提供紫外线系统。

Berlin canal to be turned into swimming area with UV system2.jpg

紫外线提供环保消毒

目前该项目正处于测试阶段。紫外线系统利用紫外线来清洁水,清除有害微生物、病毒和细菌。它补充了只能提供有限处理的天然过滤器。

紫外线能够使生物体内的细胞不能分裂。紫外线剂量正好在防止微生物光活化的范围内,同时保持成本在合理的水平。

Silva说:“电费可以忽略不计。与使用氯或氯氧化物的化学工艺相比,低压紫外线系统更合适,因为不会产生有害的副产品,也不使用化学品。”

复兴其他河流和运河的蓝图

柏林项目表明,创建和恢复市中心的游泳区是可行的。有了正确的概念,自然水域就能够以低成本保持清洁,为游泳和其他水上活动提供机会。例如,运河甚至可以用人造波浪来滑水和冲浪。

Flussbad Berlin游泳区计划在2025年完工。

通过 Chad Henderson