It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

飞力预制泵站解决了集市的废水问题

飞力预制泵站解决了集市的废水问题

随着前来参加活动的人数的日益增多,阿勒格尼县集市(Allegany County Fairgrounds)的废水处理基础设施已无法满足其需求。阿勒格尼县与Sherwood-Logan & Associates和赛莱默(Xylem)合作,希望用成套系统取代出现问题的泵站。新的飞力(Flygt) TOP泵站采用自清洁设计,并提供采用自适应N技术的无堵塞水泵,可降低成本和实现节能。

阿勒格尼县集市位于马里兰州坎伯兰以西波托马克河沿岸,占地150多英亩。在因新冠肺炎疫情而受到限制之前,该集市是一个公共休闲活动中心,会举办一些适合全家参加的活动,如县博览会、棒球赛、私人聚会和音乐会,如每年在美国阵亡将士纪念日周末举办,旨在纪念蓝草音乐传奇人物德尔-麦考力(Del McCoury)的DelFest音乐节。

大型活动举办后,老泵站经常堵塞

随着近些年举办活动的不断增多,该场地显然缺乏足够的废水处理基础设施,因此无法处理因越来越多的人群而产生的更多废水。阿勒格尼县的全部房车连接(水、电和下水道)和部分房车连接(只有水和电)的数量不够,无法满足当地大型活动的需求。仅DelFest这一场活动观众人数就突破了3万人,该音乐节已举办了13年。

随着每年来到集市的人越来越多,竞争对手目前提供的粉碎型格栅泵站,显然已无法再处理县博览会和DelFest等大型活动举办期间所增加的废水。

据阿勒格尼县高级项目经理马克-约德(Mark Yoder, P.E.)称,在每次大型活动后,出现问题的粉碎型格栅泵站都需要大量的现场维修工作来疏通水泵。

约德称:“我们的水泵被破布和婴儿湿巾堵塞了。

解决泵站问题的可靠合作伙伴

面对目前出现的问题,阿勒格尼县的工作人员知道他们拥有值得信赖的合作伙伴和解决方案。早在2009年,该县就与赛莱默位于马里兰州安纳波利斯的经销商Sherwood-Logan & Associates, Inc.合作,为集市场地购买并安装了配备可选混水冲洗阀的 飞力TOP玻璃纤维泵站。当时,这种解决方案对美国来说还是个新鲜事物,对赛莱默来说,阿勒格尼县集市也是在美国安装飞力TOP泵站的首例。

自10多年前首次安装以来,第一座TOP玻璃纤维泵站从未出现过运营中断的情况。

约德表示:“那座泵站没有出现任何问题,也从未堵塞过。”

约德说,事实上,集市工作人员每次在大型活动之前都会对湿井进行清洗,虽然说有了混水冲洗阀之后,不需要非得这样做。

他说:“飞力系统运作良好,混水冲洗阀可以让湿井保持清洁。”

快速安装和自清洁设计

现场的第二个泵站需要帮助时,县工作人员明确知道该给谁打电话,以及他们想要什么样的解决方案。随着2020年扩大阿勒格尼县集市场地配套设施的计划的落实,显然需要更换服务于该地区的现有研磨泵。为了再增加一个飞力 TOP泵站,阿勒格尼县再次与Sherwood-Logan & Associates合作,让其帮助设计解决方案。

使用预制玻璃纤维泵站成套系统的第一项优势就是安装速度。装置重量轻,易于操作。开挖时间和进入的受限空间实现了最小化,这意味着最大程度上减少了现场工作量并缩短了现场工作时间。

飞力预设计泵站的水泵吸水池底部采用创新自清洁设计,可将废水中常见的固体物和碎屑引至飞力N泵的入口,从而将其有效地排出。

泵站内部涂有光滑的凝胶涂层,有助于抑制油脂和污泥的堆积。玻璃纤维泵站的耐腐蚀性和耐磨性也比混凝土泵站更强,且不需要额外的内部保护涂层。

Sherwood-Logan & Associates项目经理黛安-格雷厄姆(Diane Graham)解释说:“该解决方案的独特之处在于,它是一个成套系统,各组件不是来自不同的供应商。”

最终,阿勒格尼县在该场地安装了第二个飞力 TOP泵站。新系统包含一个带控制面板的阀室。该阀室显著提升了泵站阀门和控制装置的可及性,通过将泵站止回阀、隔离阀和控制装置放置在易于触及的位置,以便进行常规检查、维护或维修。

由于湿井和阀箱都配有管道和导轨,因此安装和调试工作非常快且简单。

减少现场维修服务并实现节能25%

阿勒格尼县集市于2020年1月开始扩建其配套设施,包括新增30个露营车与水、下水道和电力的连接,并且计划再增加36个这样的连接。该县还安装了一个新的露营车垃圾投放站,因此没有直接连接到下水道的露营车可以在离开前处理其废水,帮助清除当前竞争对手提供的不太可靠的研磨泵中的水流。春季新安装的飞力TOP泵站用于处理垃圾投放站等所有新增基础设施的废水。

阿勒格尼县集市经理凯文-卡毛夫(Kevin Kamauf)表示:“疫情过去后,现场活动将回归,这也意味着我们将迎来大量人群,本县将为此做好准备。”

飞力预制泵站和采用自适应N技术的无堵塞水泵组成成套解决方案,不仅消除了水泵堵塞问题,还可轻松适应新的房车连接。与平底泵站相比,TOP泵站可清除更多沉淀和漂浮的固体物,自适应N技术可确保提供持续的效率,保证实现25%的节能。该解决方案减少了现场维修服务,让客户可以放心使用。

约德说:“在安装条件困难的场合下,配有混水冲洗阀的飞力 N系列水泵是我们的首选。我们在整个系统中都装有飞力水泵,尤其是在我们最容易出现问题的应用场合中。”