It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

泵站用赛莱默新款紧凑型泵解决堵塞

泵站用赛莱默新款紧凑型泵解决堵塞

新款Flygt 3069紧凑型污水泵解决了欧洲两个泵站极其严重的堵塞问题。新泵采用Adaptive N™技术,可防止堵塞和降低能源用量。阅读荷兰和意大利泵站两项长期试验的结果。

意大利:Via Visan Malo泵站

Via Visan Malo城市污水泵站位于意大利北部Vicenza省一个小村庄。因为该地区污水中较高的残渣含量,这个泵站曾遇到过非常严重的堵塞问题。2012年,泵站运营者同意安装和试用赛莱默新款Flygt 3069污水泵样机,来解决这些挑战。

昂贵的计划外维修

该污水处理站面临的最大挑战就是该地区污水系统给污水厂输送的高浓度固体粗糙物料。在过去,这些物质会导致该污水站的泵一年至少阻塞三四次,这就需要泵站频繁进行费用昂贵的计划外维修。

维护操作在该污水站涉及范围非常广,以至于必须把泵拆掉并一年维护三次,这需要运营方提供昂贵的替换泵,以防止运行中断。管理该泵站的Alto Vicentino Servizi公司认识到,需要有一个解决方案来提供可靠的泵和解决不断增长的维修和能源成本问题。

Adaptive N技术如何发挥作用

通常情况下,固体物质通过泵并挂在叶轮叶片的前缘时,泵就会堵塞。然后,这些物质滑向进口四周,堵塞系统。不过,有了革命性Adaptive N技术,固体物质就可以沿着压力平衡槽内部叶轮叶片的尖端滑动。

插入环内的导销可将固体物质推出叶轮中心,顺着压力平衡槽前缘滑动并最终穿过压力平衡槽。如果需要,叶轮可以把轴向上移动,让固体物质和残渣顺利通过。

泵运行5,000多小时畅通无阻

在样机试运行的四年里,运营方发现这款紧凑型泵做到了持续的畅通运行,尽管泵站处理的污水存在严峻挑战。自从安装后,已经无故障运行了5,000多个小时,每天系统最多要启动十次。

污水厂运营方欣喜地发现,新技术让泵站运营效率大幅提高。日复一日累积的残渣大幅降低了水泵叶轮的效率,使之工作起来更费力,增加了能耗。紧凑型Flygt泵减轻了轴、密封圈和轴承上的压力,确保了可持续、低能耗使用。

流量和能源效率提高

自从在Via Visan Malo泵站安装后,新泵处理的流量也较以前有所增加(每秒10.5升vs.每秒7.5升)。

虽然流量增加,但泵站的抽吸时间却更快、更有效率,从而使整个污水厂的能耗节省了至少10%。

荷兰:Platenmakerstraat泵站

Platenmakerstraat泵站位于Overbetuwe辖区的Elst村,其接收的污水含有大量固体物质,比如衣服和个人卫生用品。这些极具挑战性的物质经常导致严重的堵塞,以至于泵站运营方几乎每周都要清理堵塞。

泵解决方案占地面积小

为了解决这个问题,该辖区同意试用新款Flygt 3069紧凑型污水泵。这款泵于2012年11月安装在Platenmakerstraat泵站,开始为期三年半的试用。

Platenmakerstraat泵站的运营方希望有一种占地面积小的泵解决方案,能够确保最大程度的可靠性、降低能耗和减少计划外维护要求。

大幅减少上门服务和能源使用量

污水泵站运营方发现新解决方案带来了显著改善。堵塞次数从每年平均50次减少至一两次,每年维护成本相应减少了8,500欧元。能耗在试运行期间没有严格衡量,估计能够减少40%。新泵取代了能耗较高的漩涡叶轮。

Overbetuwe区外聘机械师Wim Hermsen表示:“样机的泵吸质量让我感到很震惊。污水本质上的极具挑战性意味着泵的工作必须非常艰苦,有时候需要连续72小时不间断运转,而这款泵在试运行期间始终做到了无堵塞泵吸。在整个试运行期间我们只疏通了四五次,是因为大件的衣物和汽水罐卷入了废水流。”

了解紧凑型泵系列详情

 

通过 Chad Henderson