It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

水厂选择具有成本效益的紫外线解决方案

水厂选择具有成本效益的紫外线解决方案

Sydvatten AB 需要为其位于瑞典南部 Skåne 的水厂提供一种紫外线消毒解决方案时,它选择了赛莱默威德高 (WEDECO) 品牌的定制系统。这种最先进的解决方案凭借应对未来最高25%的用水量增长的处理能力,将帮助Sydvatten 16个市的90万人提供经过处理的干净的饮用水。 

Sydvatten 质量主管 Stefan Johnsson 表示:“我们需要一种既具有成本和能源效益,同时又能保证安全性、质量和可靠性的有效紫外线水处理解决方案。当我们考虑到所有这些因素后,威德高解决方案便成为当然之选。”

由于具有防止因氯化作用而造成的三卤甲烷等有害副产物的形成的独特能力,紫外线技术被认为代表水消毒技术的未来。此外,它还能有效杀灭寄生虫和病毒。赛莱默威德高品牌以专业紫外线消毒技术而闻名,全球紫外线和臭氧消毒系统安装数量已超过25万。 

Johnsson 表示:“虽然瑞典没有要求进行紫外线水处理的专项立法,但法律要求我们提供健康干净的饮用水。这一解决方案将大大减少我们对氯的依赖,同时确保我们能以最具成本效益的方式,为客户提供最高标准的安全的、经过消毒的水。” 

瑞典最大的紫外线消毒项目 

赛莱默将提供4套威德高 K143 紫外线消毒系统,从而对市政所有的 Sydvatten AB Waterworks 进行升级。该水厂的运营历史已超过50年。此次升级是瑞典有史以来所开展的最大规模的紫外线消毒项目。 

Johnsson 表示:“由于我们现有的另外两项屏障解决方案,我们已经实现良好的用水安全性。一旦这第三个改良屏障系统安装完毕,我们将能够保证真正一流的寄生虫与病毒防护。我将此系统视为一种未来的‘保险’。” 

每套威德高 K143 系统装有13排紫外线灯,每排有12盏紫外线灯,每小时共处理4,300立方米的水。该系统考虑到安装挑战及未来的扩容问题,因此,各个部分采用栓接,而非焊接。这顾及到未来增加更多排紫外线灯,以满足更大的饮用水需求的可能性。 

Johnsson 表示:“威德高与赛莱默站在紫外线消毒解决方案的最前沿。投资这一解决方案,为我们带来了以多年研发为基础的最新技术,如最新的低能耗紫外线灯。” 

15年最低的生命周期成本 

负责该合同的赛莱默销售工程师 Gunnar Brüggmann 解释道,这项合同标志着全面招标过程的结束;在此过程中,赛莱默与瑞典威德高分销商 Christian Berner AB 密切合作,设计出达到甚至超过 Sydvatten 预期的定制化解决方案。 

Brüggmann 解释说:“最终,我们因为能提供最具成本效益的解决方案而被选中。威德高系统不仅符合所有项目标准,而且带来15年最低的生命周期成本。”

Brüggmann 继续解释道,Christian Berner 与赛莱默十多年来的合作一直很成功。他们像一个团队一样并肩作战,结合双方的专长,为客户找出最佳解决方案。 

Brüggmann 表示:“参与瑞典最大的紫外线消毒设施的开发,是对我们在紫外线及臭氧水处理领域的领先地位的有力证明。我们先进的环保技术被用于帮助提高瑞典南部近百万人的饮用水的安全性,令我感到非常自豪。” 

了解有关威德高系统的更多信息。 

通过 Isabelle Kliger