您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
赛莱默最新Avensor监测服务为泵站提供基于数据的洞见

赛莱默最新Avensor监测服务为泵站提供基于数据的洞见

赛莱默新推出的基于云的Avensor服务让泵站运营者可以从智能手机、平板电脑或个人电脑上远程监测泵站及其他资产。这项新服务现已在欧洲推出,2021年将在北美推出,它可以根据实时数据和分析作出智能决策。服务包含由赛莱默提供的全天候专家监测,确保应用的可用性。
 
赛莱默产品经理Nils Irestedt表示:“有了Avensor,赛莱默可以利用其在行业领域和水技术方面的专业知识,帮助客户在资产的整个生命周期内改善泵送系统的运行。Avensor通过提供建议和有关资产的数据驱动型见解,来做到这一点。赛莱默服务(Xylem Services)和我们的服务合作伙伴网络也与Avensor相连,因此在需要时还可以提供远程及现场支持。”
 
Avensor 可为公用事业、商业楼宇及住宅的运营者提供自动警报,以便及早发现问题,从而减少停机风险。接收远程数据和切实可行的见解也有助于减少实地查访次数和运营支出。

Avensor监测解决方案可与各种泵、混合器和传感器配对,包括赛莱默的Flygt Concertor®智能泵送系统。该解决方案可与赛莱默的产品即插即用,并与泵站中的大多数设备兼容。Avensor具备极大的灵活性,包括用于跟客户系统集成的应用程序接口(API)。

此外,Avensor是集成新设备程序复杂、成本又很高的先进SCADA系统的一个经济实惠的替代方案。Avensor可轻松连接各种资产,因此客户可以在保护数据的同时,使用现有系统。赛莱默在部署远程监测系统方面有着多年经验,其系统被1500多家客户使用,连接着15000个泵站。

Avensor是一款数字化产品,用户可以通过网络和移动应用访问,并会定期进行版本更新、功能改进和修复。继在联网泵站需求量很大的北欧取得成功后,Avensor又新增了法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语和其他十种欧洲语言版本。

Avenor监测着瑞典最大城市之一的泵站

乌普萨拉市目前正在使用Avensor技术对其雨水泵站进行广泛的信息掌控。乌普萨拉市政当局被Avensor在洪水和水泵停运检测方面的即时效果打动,其成本更低,因此他们将很快把所有的雨水泵站都连接至Avensor平台。

像很多其他城市一样,乌普萨拉有多个泵站,这些泵站的泵和设备的使用年限和系统各不相同,其中一些泵站位置偏远,连网性差。这意味着,在Avensor之前,泵站运营者必须定期前往泵站,检查其状态。

有了Avensor,乌普萨拉市政当局现在可以实时远程监测这些泵站,获得故障警报,并获取更多有关这些资产的数据和细节。他们可以根据实时数据,只安排必要的查访和准备服务与维护资源。

乌普萨拉市政府的项目负责人Johannes Eriksson表示:“我们对新系统非常满意。我们已经将我们的泵站连接到Avensor,它的成本效益非常高,并且很灵活,甚至可以连接来源混杂的旧设备,而不论泵站的规模和位置如何。我们现在具备了完全的掌控能力,可以将水灾风险降到最低。”